- Setup und Installation von Softwarekomponenten
Schlüsselreferenztabelle für Ubuntu 22
Während einer Verbindung mit der Runtime eines Ubuntu 22-Geräts über den
Remotedesktop
wird die Eingabe einiger Schlüssel etwas inkonsistent angezeigt, wenn eine US-Tastatur für Englisch (USA) verwendet wird. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz:Eingabe | Anzeige auf dem Ubuntu 22-Gerät |
---|---|
`~ | ;: |
\| | `~ |
]} | =+ |
[{ | -_ |
;: | [{ |
/? | \| |
Rückmeldung geben