Gegenmaßnahmen bei Cyberangriffen

Gegenmaßnahmen bei Cyberangriffen

In diesem Abschnitt werden die
FactoryTalk® Remote Access
-Gegenmaßnahmen zum Schutz vor häufig auftretenden Cyberangriffen kurz beschrieben.

Brute-Force-Erkennung

Der Zugriffsserver blockiert nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen alle eingehenden öffentlichen IP-Adressen für ein paar Minuten.
Durch diese Maßnahme werden Brute-Force-Angriffsversuche bei JSON Web Token (JWT) unwirksam.

Code-Signierung

Die Binärdateien für
FactoryTalk® Remote Access
sind mit einem privaten Schlüssel signiert. Damit wird bestätigt, dass Benutzer die Authentizität und Integrität von
FactoryTalk® Remote Access
-Anwendungen überprüfen können.

Man-in-the-Middle

Zugriffsserver, Web-APIs und Frontend-Runtime-Verbindungen verwenden eine End-to-End-Verschlüsselung (wie vorher erläutert), wodurch Man-in-the-Middle-Angriffe vermieden werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal