Installation und Konfiguration der Windows Runtime
Installieren und konfigurieren Sie die Windows Runtime auf Ihrem Gerät. Anschließend können Sie ein Passwort einrichten, um nur autorisierten Mitarbeitern den Zugriff auf die Runtime zu ermöglichen.
NOTIZ:
Eine Übersicht über die Runtime finden Sie unter Runtime-Konfiguration.
Die Runtime muss auf den Remote-IPCs installiert sein, die Sie über den FTRA Manager fernsteuern möchten.
Installationsvoraussetzungen
Die Runtime kann auf Remotegeräten mit den folgenden Windows-Versionen installiert werden:
SW-Anforderungen | Betriebssystem HW | Anforderungen |
.NET Desktop Runtime 8 x86 (wird mit dem Setup geliefert) | Windows 10 x64 | 512 MB RAM, CPU 500 MHz |
Windows 10 x64 IoT Enterprise | ||
Windows 11 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2022 |
Download, Installation und Start der Runtime
Um die Runtime für die Installation auf Windows-Remotegeräten herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor:
- Rufen Sie denvom Remotegerät aus auf, und wählen Sie .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Sie werden zumDownload-Bereich weitergeleitet.
- Wählen Sie je nach Betriebssystem des Remotegeräts die ausführbare Runtime-Datei zum Herunterladen aus.
- Führen Sie nach dem Herunterladen der ausführbaren Datei das Installationsprogramm auf dem Remotegerät aus.
- Sie können die Runtime wie folgt öffnen:
- Über die Windows-Suchleiste
- Durch Auswahl des Runtime-Symbols in der Taskleiste
TIPP: Wenn aktiviert, können Sie in der Windows-Taskleiste neben dem Verbindungssymbol auf den Pfeil klicken und im daraufhin angezeigten Menü das Runtime-Symbol auswählen. - Nach der Installation wird die Windows Runtime auf einer eigenen Benutzeroberfläche angezeigt. Sie können dadurch zu Beginn über den AbschnittStartseiteeine Verbindung zum Netzwerk herstellen.
- Konfigurieren Sie die Runtime nach Bedarf.NOTIZ: Siehe Runtime-Konfiguration.
Passworteinrichtung
Um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer auf die Runtime zugreifen, können Sie ein Passwort einrichten. Nachdem Sie ein Passwort eingerichtet haben, wird beim Starten der Runtime eine Browser-Authentifizierungsseite geöffnet.
NOTIZ:
Um ein Passwort einzurichten, benötigen Sie
Admin
-Berechtigungen.
NOTIZ:
Wenn Sie kein Passwort für den Zugriff auf die Runtime einrichten, kann jeder Benutzer darauf zugreifen und direkt zur
Startseite
gelangen.- Laden Sie die InstallationsprogrammdateiFactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exeherunter.
- Führen Sie die InstallationsprogrammdateiFactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exeaus. Ein DialogfensterEinrichtungwird geöffnet.
- Das KontrollkästchenRuntime-Passwort festlegenist standardmäßig markiert. Geben Sie ein Passwort ein.NOTIZ:Erstellen Sie ein sicheres Passwort, um das Cybersicherheitsrisiko zu verringern.Ihr Passwort muss:
- Mindestens 8 Zeichen lang sein.
- Mindestens drei der folgenden Anforderungen erfüllen:
- Mindestens einen Großbuchstaben enthalten
- Mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten
- Mindestens eine Zahl enthalten
- Mindestens ein Symbol enthalten
Verwenden Sie Passphrasen, die länger als 8 Zeichen sind, um die Passwortstärke zu erhöhen. Sichere Passwörter verlängern die Zeit, die benötigt wird, um sie zu erraten. - Um die Runtime zu starten, klicken Sie auf das Runtime-Symbol in der Windows-Taskleiste, geben Ihr neu konfiguriertes Runtime-Passwort ein und wählen dannAnmeldenaus.
NOTIZ:
Um das Passwort zu ändern, führen Sie die Installationsprogrammdatei
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
erneut aus.Rückmeldung geben