Over-the-Air-Update für Firmware

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Firmware für
Stratix® 4300
,
OptixPanel
,
OptixEdge
oder Embedded Edge Compute-Module zu aktualisieren.
NOTIZ: Bei einigen Geräten müssen Sie möglicherweise zunächst ein vorübergehendes Firmware-Image installieren, bevor Sie mit dem eigentlichen Versions-Update fortfahren können.

Update im
FactoryTalk® Remote Access
Manager

  1. Rufen Sie
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    auf, gehen Sie zum Abschnitt
    Explorer
    Domänenansicht
    und wählen Sie das Gerät aus, das Sie aktualisieren möchten.
  2. Prüfen Sie im rechten Fensterbereich desselben Abschnitts den Parameter
    Update-Status
    . Wenn eine neuere Version der Geräte-Firmware verfügbar ist, wird als
    Update-Status
    -Parameter die Option
    Verfügbar
    angezeigt.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche
    Firmware aktualisieren
    .
  4. Ein Dialogfenster wird geöffnet.
    Wählen Sie für den Zeitpunkt des Updates
    Jetzt
    oder
    Innerhalb des Zeitfensters
    aus.
  5. Wählen Sie
    Planen
    aus.
NOTIZ:
FactoryTalk® Remote Access
Manager
versucht, bis zu drei Mal ein geplantes Update durchzuführen, wenn der Update Updatevorgang fehlgeschlagen ist.
NOTIZ: Sie können das Update planen, während das Gerät offline ist. Das Update wird zum geplanten Zeitpunkt gestartet oder fortgesetzt, wenn das Gerät online ist.
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Firmware-Updates nicht neu gestartet wird.

Mehrere Updates

Sie können mehrere Geräte gleichzeitig aktualisieren.
  1. Gehen Sie im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    zum Bereich
    Geräteansicht
    .
  2. Halten Sie die
    Strg
    -Taste gedrückt, um mehrere Geräte für das Update auszuwählen.
  3. Klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf eines der Geräte, und wählen Sie
    Alle aktualisieren
    , oder klicken Sie oben im Bildschirm auf das Symbol mit den drei Punkten, und wählen Sie
    Alle aktualisieren
    .
  4. Sie können die Firmware-Version auswählen und möglicherweise das Update für einen späteren Zeitpunkt planen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal