Geräteregistrierung in der Domäne

Geräte mit eingebetteter
FactoryTalk® Remote Access
Runtime müssen bei einer Domäne registriert sein. Diese Registrierung ermöglicht die Verwaltung dieser Geräte und unterstützt Remoteverbindungen. Remoteverbindungen können durch die Auswahl der Option
Interaktiver Zugriff
oder
VPN
im
FactoryTalk® Remote Access
Manager hergestellt werden.
Das Verfahren für die Domänenregistrierung kann abweichen, abhängig von Gerätetyp und Firmware-Version.

Stratix® 4300
mit einer Firmware-Version 4.0.2 oder älter

  1. Rufen Sie den
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager auf und wählen Sie
    Explorer
    Domänenansicht
    .
  2. Wählen Sie den Domänenordner aus, in dem Sie das Gerät registrieren möchten.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche
    Ressource hinzufügen
    (
    eingekreistes Plus
    ) aus.
  4. Wählen Sie
    Gerät hinzufügen
    aus.
  5. Wählen Sie
    Gerät lokal hinzufügen
    aus.
    NOTIZ: Möglicherweise wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der nach der Erteilung einer Berechtigung zur Öffnung des Tools gefragt wird. Vor der Bestätigung können Sie das Kontrollkästchen
    Immer zulassen, damit die Meldung während der Sitzung nicht mehr angezeigt wird
    aktivieren. Wenn Sie einen anderen Computer oder einen anderen Browser verwenden, wird die Meldung erneut angezeigt.
  6. Geben Sie im Dialogfenster
    Gerät lokal hinzufügen
    das Passwort ein, indem Sie sich als
    Admin
    -Benutzer anmelden. Anschließend wird eine Liste mit den MAC-Adressen der in Ihrem Netzwerk erkannten Geräte angezeigt.
    NOTIZ: Diese Anmeldeinformationen sind dieselben, die Sie für den Zugriff auf den Systemmanager des Geräts verwenden. Das Standardpasswort für Admin-Benutzer ist
    admin
    . Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: Stratix 4300 Router
  7. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie Ihrer Domäne hinzufügen möchten.
  8. Geben Sie im Feld
    Ursprünglicher Name
    einen Gerätenamen ein.
  9. Wählen Sie
    Registrieren
    aus.
    NOTIZ: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Stratix® 4300
mit einer Firmware-Version höher als 4.0.2

  1. Greifen Sie über eine Suchleiste auf den Systemmanager des Geräts zu.
    NOTIZ:
    Um auf den Systemmanager des Geräts zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse des Geräts in eine Suchleiste ein. Geben Sie anschließend
    admin
    als Benutzernamen und
    admin
    als Standardpasswort ein. Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: Stratix 4300-Router
    Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach, wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, und um weitere Informationen zu den Werkseinstellungen des Geräts zu erhalten oder, um eine Netzwerkermittlung über
    Tools
    Geräteeinrichtung
    auszuführen (Wählen Sie die Firmware-Version 4.0.4 oder höher aus).
  2. Wählen Sie den Abschnitt
    FT Remote Access
    aus, und klicken Sie dann auf
    Verbinden
    . Bitte warten Sie, bis eine Verbindung hergestellt wurde.
    NOTIZ: Wenn das Remotegerät noch nicht in einer Domäne registriert wurde, wird auf der Webseite eine ID zusammen mit einem Passwort für die Geräteregistrierung in der Domäne angezeigt.
  3. Um das Remotegerät zu registrieren, melden Sie sich bei
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager mit einem Benutzerkonto an, das über
    Admin
    -Berechtigungen verfügt.
  4. Greifen Sie in
    FactoryTalk® Remote Access
    Access Manager auf den Abschnitt
    Explorer
    Domänenansicht
    zu, und öffnen Sie den Domänenordner, in dem das Remotegerät gespeichert werden soll.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche
    Ressource hinzufügen
    (
    eingekreistes Plus
    ) und dann
    Gerät hinzufügen
    aus.
  6. Wählen Sie
    Gerät remote hinzufügen
    aus. Geben Sie anschließend die ID und das Passwort ein, die/das Sie zuvor erhalten haben, als Sie im Systemmanager
    Verbinden
    ausgewählt haben.
  7. Wählen Sie
    Speichern
    aus. Das neu registrierte Gerät im zuvor ausgewählten Ordner hat den Namen
    <Kein Name>
    und muss umbenannt werden.
  8. Benennen Sie das Gerät um.

OptixPanel, OptixEdge und Embedded Edge Compute-Modul

  1. Greifen Sie über eine Suchleiste auf den Systemmanager des Geräts zu.
    NOTIZ:
    Um auf den Systemmanager des Geräts zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse des Geräts in eine Suchleiste ein. Geben Sie anschließend
    admin
    als Benutzernamen und
    admin
    als Standardpasswort ein. Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter:
    Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach, wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, und um weitere Informationen zu den Werkseinstellungen des Geräts zu erhalten oder, um eine Netzwerkermittlung über
    Tools
    Geräteeinrichtung
    auszuführen (Wählen Sie die Firmware-Version 4.0.4 oder höher aus).
  2. Wählen Sie den Abschnitt
    FT Remote Access
    aus, und klicken Sie dann auf
    Verbinden
    . Bitte warten Sie, bis eine Verbindung hergestellt wurde.
    NOTIZ: Wenn das Remotegerät noch nicht in einer Domäne registriert wurde, wird auf der Webseite eine ID zusammen mit einem Passwort für die Geräteregistrierung in der Domäne angezeigt.
  3. Um das Remotegerät zu registrieren, melden Sie sich bei
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager mit einem Benutzerkonto an, das über
    Admin
    -Berechtigungen verfügt.
  4. Greifen Sie in
    FactoryTalk® Remote Access
    Access Manager auf den Abschnitt
    Explorer
    Domänenansicht
    zu, und öffnen Sie den Domänenordner, in dem das Remotegerät gespeichert werden soll.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche
    Ressource hinzufügen
    (
    eingekreistes Plus
    ) und dann
    Gerät hinzufügen
    aus.
  6. Wählen Sie
    Gerät remote hinzufügen
    aus. Geben Sie anschließend die ID und das Passwort ein, die/das Sie zuvor erhalten haben, als Sie im Systemmanager
    Verbinden
    ausgewählt haben.
  7. Wählen Sie
    Speichern
    aus. Das neu registrierte Gerät im zuvor ausgewählten Ordner hat den Namen
    <Kein Name>
    und muss umbenannt werden.
  8. Benennen Sie das Gerät um.

Hardwareidentifizierung

Bei der ersten Verbindung mit dem Netzwerk speichert Runtime seine Identität auf dem Gerätedatenträger in einer Datei mit dem Namen
auth.bin
. Der Speicherort dieser Datei ist vom verwendeten System abhängig, wie in der folgenden Tabelle angegeben.
Runtime for Rockwell Automation-Geräte
System
Pfad
Stratix® 4300
-Router,
OptixPanel
-Grafikterminals, Embedded Edge Compute-Modul,
OptixEdge
/persistent/data/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
NOTIZ:
Die Identitätsdatei kann nicht durch Kopieren der Datei
auth.bin
von einem Gerät zu einem anderen Gerät übertragen werden. Sie können jedoch eine Sicherungskopie der Datei erstellen, um sie nach einer Deinstallation und Neuinstallation von Betriebssystem oder Runtime wiederherzustellen.
Das einzige Szenario, in dem Sie die Identitätsdatei nicht wiederherstellen können, ist die Ersetzung des Datenträgers. In diesem Fall wird das Gerät als ein anderes Gerät erkannt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal