Autorisierung

Autorisierung

Das Autorisierungsmodell von
FactoryTalk® Remote Access
ähnelt dem Modell von Active Directory.
Die
FactoryTalk® Remote Access
-Organisation des Kunden umfasst alle Ressourcen der Organisation: Benutzer, Gruppen und Geräte. Der Organisationsadministrator kann die Organisation und ihre Regeln so entwerfen, dass sie jede Art Organisationsstruktur von Rockwell Automation 9-Sicherheitsarchitektur abbilden. Insbesondere können neue Benutzer und Gruppen erstellt werden, um die Organisation richtig abzubilden und die Konfiguration einfacher und skalierbarer zu gestalten.
Richtlinien und Berechtigungsregeln können auf einzelne Ressourcen oder Ordner angewendet werden, um sie hierarchisch anzuwenden.
Schließlich erzwingen die Web-API und der Zugriffsserver Aktionstypen (z. B. Remotedesktop oder Dateiübertragung), die für einen bestimmten Benutzer einer bestimmten Ressource (z. B. ein Remotegerät) zulässig sind.
In der
FactoryTalk® Remote Access
-Onlinehilfe werden alle Möglichkeiten beschrieben, wie Autorisierungsregeln konfiguriert werden können.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal