Benutzer zu einem Gerät einladen

Ein
Administrator
-Benutzer eines Runtime-Geräts kann einen Benutzer, der über
ein
FactoryTalk® Remote Access
-Konto verfügt, einladen, für einen bestimmten Zeitraum auf dieses Gerät zuzugreifen und es zu verwenden.
NOTIZ:
Der
Administrator
-Benutzer kann eine Einladung widerrufen oder das Ablaufdatum und die Ablaufzeit ändern. Weitere Informationen zur Verwaltung von Einladungen finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Benutzerberechtigungen.
Auf jeden Fall erhält der eingeladene Benutzer eine Benachrichtigungs-E-Mail, in der er über Änderungen informiert wird.

Einladen eines Benutzers

  1. Klicken Sie im Abschnitt
    Explorer
    Domänenansicht
    oder
    Explorer
    Geräteansicht
    mit der rechten Maustaste auf das Gerät.
  2. Wählen Sie
    Benutzer einladen
    aus.
  3. Es wird ein Dialogfeld geöffnet. Wählen Sie den Benutzer, den Sie einladen möchten, sowie die Ablaufzeit und das Datum für die Einladung aus.
  4. Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit den Einladungsdetails.
Der Benutzer kann bis zum angegebenen Ablaufdatum und der angegebenen Uhrzeit auf das Runtime-Gerät zugreifen.
NOTIZ: Das System überwacht die verbleibenden Tage bis zum festgelegten Ablaufdatum und der festgelegten Uhrzeit und sendet dementsprechend Benachrichtigungs-E-Mails an den Benutzer.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal