Docker und Docker Compose installieren

Installieren Sie Docker und Docker Compose auf Ihrem Hostgerät, je nachdem, ob Sie ein Hostgerät mit Ubuntu 22.04 oder Debian 11.9 haben.
  1. Rufen Sie die Webseite Docker Engine installieren auf.
  2. Wählen Sie
    Ubuntu
    oder
    Debian
    aus, je nachdem, auf welchem Hostgerät Sie Docker installieren möchten.
  3. Installieren Sie Docker Compose als Plug-In, indem Sie den Anweisungen auf der Docker-Website folgen. Sie können z. B. die Anweisungen auf der Webseite Mithilfe des Repositorys installieren befolgen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal