Instructions de sécurité

Dans l'organisateur de l'automate, vous reconnaitrez les programmes de sécurité grâce à la barre rouge red_bar incorporée aux icônes. La barre rouge indique que le programme sera exécuté en mémoire de sécurité.
Les boutons des instructions faisant partie d'un programme de sécurité ou pris en charge par un programme de sécurité, sont signalés par un triangle rouge red_triangle du côté droit de chaque bouton.
Dépendances du système
Les instructions d’application de la sécurité dépendent des modules d’E/S de sécurité, du système d’exploitation d'automate et du diagramme logique à relais pour effectuer des portions de fonctions de sécurité.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Ces instructions de sécurité ont été introduites dans
Logix Designer
 version 17.
Rockwell Automation
recommande d’utiliser ces instructions pour la logique dans les systèmes de sécurité.
Ces instructions héritées sont prises en charge, mais dans la plupart des cas, elles ne sont pas aussi efficaces que les instructions introduites dans
Logix Designer
 version 17.
Les instructions d’application de la sécurité se destinent à être utilisées dans un système de sécurité possédant un automate et des modules d’E/S. Ces instructions sont destinées au Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3, et aux applications PLe/Catégorie (CAT) 4.
Pour
Utiliser cette instruction
Surveiller les dispositifs de sécurité à double entrée dont l’objectif principal est de fournir une fonction d’arrêt telle qu’un bouton d'arrêt d'urgence, un rideau lumineux ou un interrupteur de porte.
DCS
Surveiller les dispositifs de sécurité à double entrée dont l’objectif principal est de fournir une fonction d’arrêt telle qu’un bouton d'arrêt d'urgence, un rideau lumineux ou un interrupteur de porte. Il inclut la capacité supplémentaire de lancer un test fonctionnel du dispositif d'arrêt.
DCST
Surveiller les dispositifs de sécurité à double entrée dont l’objectif principal est d’arrêter une fonction telle qu’un bouton d'arrêt d'urgence, un rideau lumineux ou un interrupteur de porte. Il inclut la capacité supplémentaire de lancer un test fonctionnel du dispositif d'arrêt et peut surveiller un signal de retour à partir d’un dispositif de sécurité et émettre une demande de verrouillage vers un dispositif de sécurité.
DCSTL
Surveiller les dispositifs de sécurité à double entrée dont l’objectif principal est de fournir une fonction d’arrêt telle qu’un bouton d'arrêt d'urgence, un rideau lumineux ou un interrupteur de porte. Il inclut la capacité supplémentaire de lancer un test fonctionnel du dispositif d'arrêt et la capacité d’inhiber le dispositif de sécurité.
DCSTM
Activer les dispositifs de sécurité à double entrée dont la fonction principale est de démarrer une machine en sécurité, une activation de l'interrupteur à commande par câble par exemple.
DCSRT
Surveiller les dispositifs de sécurité à double entrée.
DCM
Indiquez qu’un tapis de sécurité n’est pas occupé.
SMAT
Fournir une désactivation automatique temporaire de la fonction de protection d’un rideau lumineux en utilisant deux capteurs d’inhibition placés de façon asymétrique.
TSAM
Fournir une désactivation automatique temporaire de la fonction de protection d’un rideau lumineux en utilisant deux capteurs d’inhibition placés de façon symétrique.
TSSM
Fournir une désactivation automatique temporaire de la fonction de protection d’un rideau lumineux en utilisant quatre capteurs placés séquentiellement avant et après le champ de détection du rideau lumineux.
FSBM
Surveiller deux entrées de sécurité diverses, l’une provenant d’un bouton poussoir droit et l’autre, d’un bouton poussoir gauche pour contrôler une sortie simple.
THRSe
Contrôler et surveiller des sorties redondantes.
CROUT
Surveiller deux canaux d’entrée analogique provenant d’un module d’entrée analogique. (Version avec nombre entier)
DCA
Surveiller deux canaux d’entrée analogique provenant d’un module d’entrée analogique. (Version avec nombre à virgule flottante)
DCAF
Migrer vers les instructions préférées
Si vous utilisez
Logix Designer
 version 17 ou ultérieure, utilisez ces nouvelles instructions préférées pour remplacer les instructions héritées correspondantes.
Instructions préférées
Instructions héritées
Bloc fonctionnel
Indisponible
Texte structuré
Indisponible
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal