Exemple de programmation et câblage DCSRT
Cette rubrique indique comment câbler le module Guard I/O et programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
Cet exemple d’application est conforme à la norme ISO 13849-1, pour une opération de Catégorie 4.
CONSEIL:
La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage

Schéma de programmation
Le schéma de programmation affiche l’instruction avec les entrées et les sorties de tests.

Diagramme à relais

CONSEIL:
L'étiquette dans le schéma précédent est une étiquette booléenne interne dont la valeur est déterminée par d’autres parties de l’application utilisateur qui ne sont pas représentées dans cet exemple.
Définition du module
Les sections suivantes fournissent des exemples relatifs à la façon d’utiliser le logiciel de programmation pour définir les opérandes de configuration du module Guard I/O.

Rockwell Automation
suggère de sélectionner Correspondance exacte (Exact Match)
pour Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également choisir Correspondance compatible (Compatible Match)
.Configuration des entrées du module

Configuration des sorties du module du test

Fournir une réponse