Station d’exécution bimanuel (THRS)
Cette instruction s’applique aux automates Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Utilisez l’instruction Station d’exécution bimanuel (THRS) pour profiter d’une méthode d’incorporation de deux boutons d’entrée diverse qui s’utiliseront comme s’il s’agissait d’un bouton unique de démarrage d’opération dans un environnement programmable logiciel.
Une station d’exécution peut également être insérée ou supprimée du contrôle du processus en utilisant l’entrée Broche active dans cette instruction. L’instruction Station d’exécution bimanuel avec broche active prend les quatre entrées (2 par bouton) et les transforme en un signal destiné au reste de l’application.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue, y compris une assertion de l’automate ou un défaut majeur irrécupérable, peut se produire dans les cas suivants :
- Les membres de balise de sauvegarde sont écrits.
- Les balises de sauvegarde sont partagées par plusieurs invocations d’instruction.
- Les membres de balise de sauvegarde sont transmis en tant que paramètres à une instruction contrôlée par la même balise de sauvegarde.
- La balise de sauvegarde.EnableInest référencée n’importe où dans le programme..EnableInest un paramètre qui représente l’état d’échelon d’une instruction et qui est uniquement destiné à un usage interne.Pour obtenir des exemples de ces utilisations incorrectes des balises de sauvegarde, reportez-vous à la section Cas d’utilisation de balises de sauvegarde pouvant provoquer des opérations inattendues.
IMPORTANT:
Assurez-vous que vos modules d'entrée de sécurité sont configurés comme unique et non comme Équivalents ou Supplémentaires. Ces instructions fournissent toute la fonctionnalité double canal nécessaire pour les fonctions de sécurité PLd (Cat. 3) ou PLe (Cat. 4).
Vous trouverez dans le tableau suivant des explications sur les entrées des instructions.
Opérande | Type de données | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|
THRS | TWO_HAND_RUN_STATION | Ce paramètre est une étiquette de sauvegarde qui maintient les informations d'exécution à chaque utilisation de cette instruction. Pour des exemples de cas d’utilisation incorrecte de balises de sauvegarde, reportez-vous à la section Cas d’utilisation de balises de sauvegarde pouvant provoquer des opérations inattendues. | — |
Active Pin Type | BOOL | Le type de Broche active détermine si les entrées et les sorties propres à la Broche active sont traitées ou non. ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ | Activé = 1 ou Désactivé = 0 |
Active Pin | BOOL | Broche active pour la station d’exécution Broche active activée - lorsqu’il est défini, la sortie Boutons appuyés peut passer à l’état Actif. Lorsqu’il est mis à zéro, la sortie Boutons appuyés reste à l’état OFF. Broche active désactivée - visible, mais non utilisé. | Initial = 0 Définir = 1 |
Right Button Normally Open | BOOL | Bouton droit N.O. Entrée Contact | Sécurité = 0 Actif = 1 |
Right Button Normally Closed | BOOL | Bouton droit N.C. Entrée Contact | Sécurité = 1 Actif = 0 |
Left Button Normally Open | BOOL | Bouton gauche N.O. Entrée Contact | Sécurité = 0 Actif = 1 |
Left Button Normally Closed | BOOL | Bouton gauche N.C. Entrée Contact | Sécurité = 1 Actif = 0 |
Fault Reset | BOOL | Entrée Réinitialisation de défaut Broche active activée - lorsque la transition de l'état OFF à ON s’est effectuée et que la cause du défaut a été effacée, les sorties Défaut bouton droit, Défaut bouton gauche et Défaut Station active sont mises à zéro. Broche active désactivée - lorsque la transition de l'état OFF à ON s’est effectuée et que la cause du défaut a été effacée, les sorties Défaut bouton droit et Défaut bouton gauche sont mises à zéro. | Initial = 0 Réinitialisation = 1 |
Vous trouverez dans le tableau suivant les sorties pour l’instruction. Dans de nombreuses applications, les étiquettes de sortie peuvent représenter l’état des dispositifs de terrain actuel. Il peut également exister des étiquettes internes utilisées pour représenter les informations sur l’état de la machine pour une utilisation avec d’autres instructions.
Opérande | Type de données | Description | Valeurs |
Boutons appuyés (Buttons Pressed) | BOOL | La sortie est activée lorsque les boutons de la station d’exécution sont appuyés et qu’il n’existe aucun défaut. | Sécurité = 0 Actif = 1 |
Station active (Station Active) | BOOL | La sortie est activée lorsque la station d’exécution est active. Broche active activée : la définition indique que la station est active. La mise à zéro indique que la station est inactive. Broche active désactivée - visible, mais non utilisé, toujours à zéro. | Initial = 0 Actif = 1 |
Immobilisation des boutons (Button Tiedown) | BOOL | Indique que les deux boutons n’ont pas été appuyés dans une plage de 500 ms l’un par rapport à l’autre. Mis à zéro lorsque les deux boutons sont relâchés. | Initial = 0 Actif = 1 |
Boutons de cycle (Cycle Buttons) | BOOL | Défini lorsque l’indicateur Immobilisation des boutons est défini. Mis à zéro lorsque l’indicateur Immobilisation des boutons est mis à zéro. | Initial = 0 Actif = 1 |
Défaut de station active (Station Active Fault) | BOOL | Broche active activée - le défaut est défini lorsque la station est inactive. Broche active désactivée - visible, mais non utilisé, toujours à zéro. | Initial = 0 Actif = 1 |
Défaut de bouton droit | BOOL | Le bouton droit présente un défaut. Défini lorsque les entrées Bouton droit normalement fermé et Bouton droit normalement ouvert ne sont pas toutes deux activées ou toutes deux désactivées dans une plage de 250 ms. | Initial = 0 Actif = 1 |
Défaut de bouton gauche | BOOL | Le bouton gauche présente un défaut. Défini lorsque les entrées Bouton gauche normalement fermé et Bouton gauche normalement ouvert ne sont pas toutes deux activées ou toutes deux désactivées dans une plage de 250 ms. | Initial = 0 Actif = 1 |
Présence d'un défaut | BOOL | Il existe un ou plusieurs défauts. Broche active activée - défini lorsque les sorties Défaut de station active, Défaut de bouton droit ou Défaut de bouton gauche sont définies. Mis à zéro lorsque les sorties Défaut de station active, Défaut de bouton droit ou Défaut de bouton gauche sont mises à zéro. Broche active activée - défini lorsque les sorties Défaut de bouton droit ou Défaut de bouton gauche sont définies. Mis à zéro lorsque les sorties Défaut de bouton droit et Défaut de bouton gauche sont mises à zéro. | Initial = 0 Actif = 1 |
IMPORTANT:
N'écrivez en aucun cas dans l'étiquette de sortie de l'instruction.
Exemple

Fonctionnement
Fonctionnement normal
Cette instruction récupère les quatre entrées (deux sur chaque bouton) et les transforme en un signal unique pour le reste de l'application.
Ces changements d’état de fonctionnement normal sont affichés dans le diagramme temporel suivant :

Reportez-vous à la section
Désactivation jusqu'au déclenchement
de la rubrique Instructions de sécurité
pour plus d'informations sur la façon de conditionner les données d'entrée associées au canal normalement fermé.Fonctionnement de l'immobilisation des boutons
L’instruction Station d’exécution bimanuel surveille également les quatre entrées afin de s’assurer qu’aucune d’elles n’est défaillante ou rejetée involontairement. Si les boutons ne sont pas appuyés dans une plage de 500 ms (t1) l’un par rapport à l’autre, cette instruction génère une condition Immobilisation des boutons et empêche le sortie Boutons appuyés de passer à l’état Actif.
Ces changements d'état sont affichés dans le diagramme temporel suivant :

Fonctionnement des boutons de cycle
Si, pendant que Boutons appuyés est actif, l’un des boutons passe de l’état Actif à l’état de Sécurité, puis revient à l’état Actif avant que l’autre bouton ne passe à l’état Actif, cette instruction définit l’invite de sortie Boutons de cycle et empêche la sortie Boutons appuyés de repasser à l’état Actif jusqu’à ce que les deux boutons effectuent un cycle dans leurs états de Sécurité.
Ces changements d'état sont affichés dans les diagrammes temporels suivant.

Fonctionnement de défaut de bouton
Cette instruction surveille également les entrées individuelles de chaque bouton. Si les deux contacts de l’un des boutons sont dans des états de sécurité opposés pendant plus de 250 ms (t1), le défaut correspondant est défini (Défaut de bouton gauche ou Défaut de bouton droit). La sortie Présence d’un défaut est également définie.
La sortie Boutons appuyés est définie sur l'état de Sécurité chaque fois qu’il existe l’un de ces défauts.
Ces changements d’état sont affichés dans les diagrammes temporels suivants :
Défaut de bouton gauche

Défaut de bouton droit

Comportement d'état faux de l'échelon
Lorsque l'instruction est exécutée sur un faux échelon, le comportement est exactement le même que l'état vrai de l'échelon, sauf que toutes les sorties, y compris les invites et les indicateurs de défaut, sont à zéro. Lorsque l'état de l'échelon devient vrai, les sorties sont définies comme déterminée par la logique d'instruction.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexer via des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Les .BP, .SA, .BT, .CB, .SAF, .RBF, .LBF et .FP sont mis à zéro (faux). |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | L'instruction s'exécute comme décrit dans la section Comportement d'état faux de l'échelon. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L’instruction s’exécute comme décrit dans la section Fonctionnement normal. |
Post-scrutation | Identique aux conditions d'entrée d'échelon ayant la valeur faux. |
Exemple
Relation entre le câblage d'E/S et les paramètres d'intruction
Programmation et câblage de station d’exécution bimanuel avec broche active désactivée
IMPORTANT:
La Station d’exécution bimanuel est câblée correctement lorsque les quatre entrées de bouton d’exécution sont dans l'état de Sécurité quand les boutons d’exécution sont relâchés.
Le schéma de câblage suivant montre comment câbler des boutons de droit et de gauche à un module d’E/S de sécurité 1791DS pour se conformer à la norme ISO 13849-1 Catégorie 4. Chaque bouton dispose de 2 canaux d’entrée diverse.

L’exemple de programmation suivant montre comment l’instruction Station d’exécution bimanuel sans broche active peut être appliquée au schéma de câblage précédent.

L'ISO 13849-1 Catégorie 4 exige que les entrées soient testées indépendamment par impulsion. L'application de programmation
Logix Designer
est utilisée pour configurer les paramètres suivants du module d'E/S pour le test d'impulsion.Configuration des entrées
Point d'entrée | Type | Mode Point | Source de test |
0 (IN0) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 0 (T0) |
1 (IN1) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 1 (T1) |
2 (IN2) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 2 (T2) |
3 (IN3) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 3 (T3) |
4 (IN4) | Unique | Sécurité | Aucun |
Sortie de test
Point de sortie de test | Mode Point |
0 (T0) | Test d'impulsion |
1 (T1) | Test d'impulsion |
2 (T2) | Test d'impulsion |
3 (T3) | Test d'impulsion |
Programmation et câblage de station d’exécution bimanuel avec broche active activée
IMPORTANT:
La Station d’exécution bimanuel est câblée correctement lorsque les quatre entrées de bouton d’exécution sont dans l'état de Sécurité quand les boutons d’exécution sont relâchés.
Le schéma de câblage suivant montre comment câbler des boutons de droit et de gauche à un module d’E/S de sécurité 1791DS pour se conformer à la norme ISO 13849-1 Catégorie 4. Chaque bouton dispose de 2 canaux d’entrée diverse.

Le schéma de câblage suivant montre comment câbler une fiche factice à un module d’E/S de sécurité 1791DS pour se conformer à la norme ISO 13849-1 Catégorie 4. Chaque bouton dispose de 2 canaux d’entrée diverse.

L’exemple de programmation suivant montre comment l’instruction Station d’exécution bimanuel avec broche active peut être appliquée au schéma de câblage précédent.

L'ISO 13849-1 Catégorie 4 exige que les entrées soient testées indépendamment par impulsion. L'application de programmation
Logix Designer
est utilisée pour configurer les paramètres suivants du module d'E/S pour le test d'impulsion.Configuration des entrées
Point d'entrée | Type | Mode Point | Source de test |
0 (IN0) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 0 (T0) |
1 (IN1) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 1 (T1) |
2 (IN2) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 2 (T2) |
3 (IN3) | Unique | Test d'impulsion de sécurité | 3 (T3) |
4 (IN4) | Unique | Sécurité | Aucun |
5 (IN5) | Unique | Sécurité | Aucun |
Sortie de test
Point de sortie de test | Mode Point |
0 (T0) | Test d'impulsion |
1 (T1) | Test d'impulsion |
2 (T2) | Test d'impulsion |
3 (T3) | Test d'impulsion |
Fournir une réponse