État de sécurité des entrées/sorties

Les informations suivantes d’état des E/S sont valables pour toutes les instructions de sécurité.
État de connexion
L’état de connexion (.ConnectionFaulted) est l’état de la connexion de sécurité entre l’automate de sécurité et le module d’E/S de sécurité. Lorsque la connexion s’effectue correctement, le bit est LO (0). Lorsque la connexion ne s’effectue pas correctement, le bit est HI (1). Lorsque l’état de la connexion ne fonctionne pas correctement, toutes les balises définies par le module sont LO et ont des données qui ne sont pas valides.
État du point
L’état du point est disponible pour les entrées de sécurité (.PtxxInputStatus) et les sorties de sécurité (.PtxxOutputStatus). Lorsqu’une étiquette d’état de point est HI (1), cela indique que le canal individuel fonctionne correctement ou est bien câblé. Cela indique également que la connexion de sécurité entre l’automate de sécurité et le module d’E/S de sécurité sur lequel est implanté ce canal fonctionne correctement.
État combiné
L’état combiné est disponible pour les entrées de sécurité (.CombinedInputStatus) et les sorties de sécurité (.CombinedOutputStatus). Lorsque l'étiquette d’état combiné est HI (1), cela indique que tous les canaux d’entrée ou de sortie du module fonctionnent correctement ou sont bien câblés. Cela indique également que la connexion de sécurité entre l’automate de sécurité et le module d’E/S de sécurité sur lequel sont implantés ces canaux fonctionne correctement.
Que ce soit l’état combiné ou l’état du point qui est utilisé va dépendre de l’application. L’état du point offre un état plus granulaire.
Les instructions de sécurité double canal ont une surveillance intégrée de l’état des E/S de sécurité. Les états des entrées et sorties sont des paramètres des instructions des entrées et sorties de sécurité. Toutes les instructions de sécurité double canal ont un état d’entrée pour les canaux d’entrée A et B. L’instruction CROUT a un état d’entrée pour les Retours 1 et 2 et un état de sortie pour les canaux de sortie, sous la direction des sorties CROUT O1 et O2. Les étiquettes d’état qu’utilisent ces instructions doivent être HI (1) pour la ou les étiquettes de sortie d’instruction de sortie, avec O1 pour les instructions d’entrée et O1/O2 pour activer l’instruction CROUT.
Stat
IMPORTANT: Interrogez l’état des E/S de sécurité lors de l’utilisation d’instructions du type XIC ou OTE. Vérifiez que l’état du canal d’entrée est HI (1) avant d’utiliser un canal d’entrée de sécurité en tant que verrouillage. Vérifiez que l’état du canal de sortie est HI (1) avant d’activer un canal de sortie de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal