Inhibition bidirectionnelle à quatre capteurs (FSBM)

Cette instruction s’applique aux automates Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Inhibition bidirectionnelle à quatre capteurs (Four Sensor Bi-Directional Muting, FSBM) permet de désactiver de façon automatique et temporaire la fonction de protection d’un rideau lumineux, ce qui permet le transport de matériel à travers le champ de détection du rideau lumineux sans arrêter la machine. Les capteurs d’inhibition font la distinction entre le matériel et les personnes et doivent fonctionner en même temps que le rideau lumineux dans une séquence de commutation spécifique lorsque le matériau adéquat passe par le champ de détection.
L'entrée Direction définit la direction prévue dans laquelle le matériau passe à travers le champ de détection. Une fois cette direction établie, et à condition que la bonne séquence des capteurs et du rideau lumineux soit maintenue, le mouvement bidirectionnel du matériau est permis.
Langues disponibles
Diagramme à relais
FSBM_LD_avail_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Application Inhibition bidirectionnelle à quatre capteurs
L'inhibition bidirectionnelle à quatre capteurs utilise quatre capteurs d'inhibition disposés séquentiellement avant et après le centre du rideau lumineux de l'ouverture protégée.
FSBM 4-sensor bi-dir muting application
AVERTISSEMENT: les capteurs d’inhibition doivent être disposés de manière à ce qu’une personne ne puisse pas activer les capteurs d’inhibition dans la même séquence de commutation que le matériau et éviter qu’elle n’entre dans la zone lors de l’apparition d’une situation dangereuse. La configuration du capteur doit tenir compte de la taille, de la forme et de la vitesse du matériau. Une protection supplémentaire peut être nécessaire.
Les besoins spécifiques de protection doivent être identifiés lors d'une évaluation des dangers ou des risques de l’application.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue, y compris une assertion de l’automate ou un défaut majeur irrécupérable, peut se produire dans les cas suivants :
  • Les membres de balise de sauvegarde sont écrits.
  • Les balises de sauvegarde sont partagées par plusieurs invocations d’instruction.
  • Les membres de balise de sauvegarde sont transmis en tant que paramètres à une instruction contrôlée par la même balise de sauvegarde.
  • La balise de sauvegarde
    .EnableIn
    est référencée n’importe où dans le programme.
    .EnableIn
    est un paramètre qui représente l’état d’échelon d’une instruction et qui est uniquement destiné à un usage interne.
    Pour obtenir des exemples de ces utilisations incorrectes des balises de sauvegarde, reportez-vous à la section Cas d’utilisation de balises de sauvegarde pouvant provoquer des opérations inattendues.
AVERTISSEMENT: la structure FSBM contient des informations sur l’état interne. En cas de modification d’un des opérandes de l’instruction en mode Exécution, il faut accepter les éditions en attente et faire passer le mode de l'automate de Programme à Exécution pour que les modifications prennent effet.
Vous trouverez dans le tableau suivant les opérandes utilisés pour configurer l’instruction.
Opérande
Type de données
Format
Description
FSBM
MUTING_FOUR_SENSOR_BDIR
balise
Ce paramètre est une étiquette de sauvegarde. Comme tel, il maintient les informations importantes d'exécution pour chaque utilisation de cette instruction.
Restart Type
BOOL
élément de liste
Cette entrée configure O1 (Sortie 1) pour un redémarrage manuel ou automatique.
MANUEL (0)
Une transition de l’entrée de réinitialisation pour passer de l’état OFF (0) à ON (1), alors que toutes les conditions d’activation de la Sortie 1 sont réunies, est nécessaire pour activer la Sortie 1.
AUTOMATIQUE (1)
La Sortie 1 est activée 50 ms lorsque toutes les conditions d’activation sont réunies.
CONSEIL: utilisez uniquement le Redémarrage automatique dans les situations pour lesquelles on a déterminé que son emploi ne va pas créer des conditions risquées.
S1-S2 Time
DINT
immédiat
Le temps maximal autorisé entre le moment où le Capteur 1 est bloqué et le moment où le Capteur 2 est bloqué avant l’apparition d’un défaut.
La plage valide est comprise entre 5 et 180 000 ms. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive l’horloge S1-S2.
S2-LC Time
DINT
immédiat
Le temps maximal autorisé entre le moment où le Capteur 2 est bloqué et le moment où le rideau lumineux est bloqué avant l’apparition d’un défaut.
La plage valide est comprise entre 5 et 180 000 ms. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive l’horloge S2-LC.
LC-S3 Time
DINT
immédiat
Le temps maximal autorisé entre le moment où le Capteur 3 est bloqué et le moment où le rideau lumineux est bloqué avant l’apparition d’un défaut.
La plage valide est comprise entre 5 et 180 000 ms. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive l’horloge LC-S3.
S3-S4 Time
DINT
immédiat
Le temps maximal autorisé entre le moment où le Capteur 3 est bloqué et le moment où le Capteur 4 est bloqué avant l’apparition d’un défaut.
La plage valide est comprise entre 5 et 180 000 ms. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive l’horloge S3-S4.
Maximum Mute Time
DINT
immédiat
Durée maximale pendant laquelle l’instruction permet à la fonction de protection du Rideau lumineux d’être désactivée avant de générer un défaut.
La plage valide s’étend de 0 à 3 600 s. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive le temporisateur Inhibition maximale.
Maximum Override Time
DINT
immédiat
Durée maximale pendant laquelle l’instruction permet à la fonction d’outrepassement d’activer la sortie Sortie 1.
La plage valide s’étend de 0 à 30 s. Lorsque vous définissez cette entrée sur 0, cela désactive le temporisateur Outrepassement maximal.
Le tableau suivant explique les entrées de l’instruction.
Opérande
Type de données
Format
Description
Direction
BOOL
immédiat
balise
Cette entrée précise le sens de séquence.
ON (1) : directe. La séquence d’inhibition commence par le blocage du Capteur 1.
OFF (0) : inverse. La séquence d’inhibition commence par le blocage du Capteur 4.
Light Curtain
BOOL
balise
Le canal d’entrée dont l’état de sécurité est OFF (0) , cette entrée représente l’état actuel du rideau lumineux physique. Cette entrée doit être conditionnée correctement. Utilisez l’instruction d’arrêt de l’entrée double canal qui contrôle un rideau lumineux pour y parvenir.
ON (1) : le rideau lumineux est dégagé.
OFF (0) : le rideau lumineux est bloqué.
Sensor 1
BOOL
balise
Un des quatre capteurs d’inhibition. Quand le matériel se déplace vers l’avant, le premier capteur est celui qui est bloqué puis dégagé. Quand le matériel se déplace vers l’arrière, le quatrième capteur est celui qui est bloqué puis dégagé.
ON (1) : le Capteur 1 est dégagé.
OFF (0) : le Capteur 1 est bloqué.
Sensor 2
BOOL
balise
Un des quatre capteurs d’inhibition. Quand le matériel se déplace vers l’avant, le deuxième capteur est bloqué puis dégagé. Quand le matériel se déplace vers l’arrière, le troisième capteur est bloqué puis dégagé.
ON (1) : le Capteur 2 est dégagé.
OFF (0) : le Capteur 2 est bloqué.
Sensor 3
BOOL
balise
Un des quatre capteurs d’inhibition. Quand le matériel se déplace vers l’avant, le troisième capteur est bloqué puis dégagé. Quand le matériel se déplace vers l’arrière, le deuxième capteur est bloqué puis dégagé.
ON (1) : le Capteur 3 est dégagé.
OFF (0) : le Capteur 3 est bloqué.
Sensor 4
BOOL
balise
Un des quatre capteurs d’inhibition. Quand le matériel se déplace vers l’avant, le quatrième capteur est bloqué puis dégagé. Quand le matériel se déplace vers l’arrière, le premier capteur est bloqué puis dégagé.
ON (1) : le Capteur 4 est dégagé.
OFF (0) : le Capteur 4 est bloqué.
Enable Mute
BOOL
immédiat
balise
Cette entrée permet à la fonction de protection du rideau lumineux d’être désactivée (inhibée) quand se produit la séquence correcte d’inhibition.
ON (1) : la fonction de protection du rideau lumineux est désactivée quand se produit la séquence correcte d’inhibition.
OFF (0) : la fonction de protection du rideau lumineux est toujours activée.
Override
BOOL
balise
Cette entrée permet un contournement temporaire de la fonction de l’instruction d’inhibition. la Sortie 1 est activée indépendamment de l’état de l’entrée État d’entrée ou de l’existence de défauts.
OFF (0) : la Sortie 1 est désactivée.
OFF (0) -> ON (1) : la Sortie 1 est activée indépendamment de l’état de l’entrée État d’entrée ou de l’existence de défauts. la Sortie 1 reste activée tant que l’entrée Outrepassement reste en état ON (1) ou jusqu’à l’expiration du temporisateur Outrepassement maximal.
CONSEIL: l’activation de la fonction d’outrepassement nécessite l’utilisation d’un dispositif à maintien de l'action sur lequel l’opérateur peut voir le point à risque, c’est-à-dire le champ de détection du rideau lumineux.
Input Status
BOOL
immédiat
balise
Si les entrées de l’instruction proviennent d’un module d'E/S de sécurité, cela correspond à l’état du module d'E/S (état de la connexion ou état combiné). Si les entrées de l’instruction proviennent de la logique interne, c’est au programmeur de l’application de déterminer les conditions.
ON (1) : les entrées vers cette instruction sont valides.
OFF (0) : les entrées vers cette instruction sont invalides.
Muting Lamp Status
BOOL
immédiat
balise
Cette entrée représente d’état de la lampe d'inhibition.
ON (1) : la lampe d'inhibition fonctionne correctement. La fonction de protection du rideau lumineux est désactivée (inhibée) après le déroulement correct de la séquence d’inhibition.
OFF (0) : la lampe d'inhibition est défectueuse ou manquante. La fonction de protection du rideau lumineux est toujours activée.
Reset
1
BOOL
balise
Cette entrée efface les instructions et les défauts du circuit, sous réserve de l’absence d’une condition de défaut.
OFF (0) -> ON (1) : les sorties FP (présence d’un défaut) et Code de défaut sont réinitialisées.
La Sortie 1 est activée lorsque Type de redémarrage est défini sur Manuel. La Sortie 1 n'est pas activée au moment où les défauts sont effacés.
1
Certaines normes de sécurité exigent de surveiller la transition de l’entrée de réinitialisation. Lorsque la réinitialisation est utilisée pour réinitialiser une fonction de sécurité, une logique supplémentaire peut être nécessaire pour vérifier une transition de l’entrée de réinitialisation de l’état haut vers bas ou de bas vers haut.
Vous trouverez dans le tableau suivant les sorties d'instruction.
Opérande
Type de données
Description
Output 1 (01)
BOOL
ON (1) : le champ de détection du rideau lumineux n'est pas obstrué, le rideau lumineux est inhibé ou outrepassé.
OFF (0) : le champ de détection du rideau lumineux est obstrué ou la séquence des capteurs d’inhibition est incorrecte.
Muting Lamp (ML)
BOOL
ON (1) : la fonction de protection du rideau lumineux est désactivée.
OFF (0) : la fonction de protection du rideau lumineux est activée.
Clear Area (CA)
BOOL
Cette sortie de d'état indique quand le champ de détection du rideau lumineux et tous les capteurs d'inhibition doivent être dégagés (ON) avant que le traitement puisse continuer.
ON (1) : le champ de détection du rideau lumineux doit être dégagé.
OFF (0) : Fonctionnement normal
Diagnostic Code
DINT
Cette sortie indique l’état du diagnostic de l’instruction. Reportez-vous aux Codes de diagnostic pour voir la liste des codes de diagnostic. Cet opérande n’est pas lié à la sécurité.
Fault Code
DINT
Cette sortie indique le type de défaut qui s’est produit. Reportez-vous à la section Codes de défaut général FSBM pour obtenir la liste des codes de défaut. Cet opérande n’est pas lié à la sécurité.
Fault Present (FP)
BOOL
ON (1) : présence d’un défaut dans l’instruction.
OFF (0) : l’instruction fonctionne normalement.
IMPORTANT: N'écrivez en aucun cas dans l'étiquette de sortie de l'instruction.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Indexer via des tableaux pour consulter les défauts d'indexation par tableau.
Exécution
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Identique à Condition d’entrée d’échelon est fausse
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Les .O1, .ML, .CA et .FP sont mis à zéro (faux).
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
L’instruction s’exécute comme décrit dans la section Fonctionnement normal.
Post-scrutation
Identique à Condition d’entrée d’échelon est fausse
Fonctionnement
Fonctionnement normal
Le capteur d'inhibition de séquence du sens avant et du sens inverse, avec les transitions d'entrées du rideau lumineux permettent de désactiver la fonction protectrice du rideau lumineux (inhibé). Les deux séquences commencent avec les quatre capteurs d'inhibition et le rideau lumineux dans leur état ON (1). Cela indique que le champ de détection du rideau lumineux est dégagé de tout personnel et matériau.
En (A), lorsque les Capteurs 1 à 4 et le Rideau lumineux sont effacés, la sortie Sortie 1 est activée lorsque l'entrée Réinitialisation passe à l'état ON (1). En (B), le matériau bloque le Capteur 1, ce qui fait démarrer le temporisateur S1-S2. En (C), le matériau bloque le Capteur 2, ce qui arrête le temporisateur S1-S2. Les temporisateurs S2-LC et Inhibition maximale démarrent. La Lampe d'inhibition passe à l'état ON (1), ce qui indique que l'inhibition est activée. En (D), le matériau bloque le Rideau lumineux, ce qui arrête le temporisateur S2-LC et fait démarrer le temporisateur LC-S3. En (E), le matériau bloque le Capteur 3, ce qui arrête le temporisateur LC-S3 et fait démarrer le temporisateur S3-S4. En (F), le matériau bloque le Capteur 4, ce qui arrête le temporisateur S3-S4. Le matériau bloque tous les Capteurs et le Rideau lumineux. De (G) à (K), le matériau efface les capteurs et le Rideau lumineux dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été bloqués, en démarrant et en arrêtant les temporisateurs, jusqu'à ce que le matériau efface tous les capteurs et le Rideau lumineux.
Les diagrammes suivants indiquent la séquence décrite pour le sens avant et le sens inverse.
Fonctionnement normal, sens avant
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (85)
Fonctionnement normal, sens inverse
FSBM_norm oper, reverse
Séquence non valide
Toute séquence d’entrée différente de la séquence de fonctionnement normal entraîne la désactivation de la Sortie 1.
En (A), la Sortie 1 est activée comme dans une séquence normale de fonctionnement. En (B), le matériau bloque le Capteur 1, ce qui fait démarrer le temporisateur S1-S2. En (C), le matériau bloque simultanément le Capteur 2 et le Rideau lumineux, ce qui arrête le temporisateur S1-S2. La Sortie 1 est désactivée et les sorties Effacer la Zone et Présence d’un défaut passent à l'état ON (1). La fonction d’outrepassement peut être utilisée pour effacer le matériau du champ de détection et la sortie Effacer la zone passe à l'état OFF (0).
FSBM_invalid sequence
Séquence tolérée
L’instruction Inhibition bidirectionnelle à quatre capteurs (FSBM) tolère une dynamique d’application qui peut provoquer l’oscillation d’une entrée en raison d’un dépassement de course ou d’une vibration de charge.
En (A), la Sortie 1 est activée comme dans une séquence normale de fonctionnement. En (B), le Capteur 1 est OFF (0), ce qui fait démarrer le temporisateur S1-S2. En (C), le Capteur 1 passe à l'état ON, ce qui arrête le temporisateur S1-S2. En (D), le matériau bloque complètement le Capteur 1, ce qui le fait passer à l'état OFF (0) et la séquence d'inhibition normale continue. Un capteur peut rencontrer une perturbation, comme représenté entre (B) et (C), suite à un dépassement de course ou une vibration de charge. Tant que la séquence d’entrée finale est valide, l’instruction permet à la fonction d’inhibition de s’exécuter.
FSBM_Tolerated Sequence
Partie dangereuse du cycle
L’entrée Activer l’inhibition active ou désactive la fonction de protection du rideau lumineux. Lorsque l’entrée Activer l’inhibition est OFF (0), la fonction de protection du rideau lumineux est activée et le matériau peut ne pas passer à travers le champ de détection du rideau lumineux.
En (A), la Sortie 1 est activée comme dans une séquence normale de fonctionnement. En (B), le matériau bloque le Capteur 1, ce qui fait démarrer le temporisateur S1-S2. En (C), le matériau bloque le Capteur 2, ce qui arrête le temporisateur S1-S2 et fait démarrer le temporisateur S2-LC. Comme l’entrée Activation d'inhibition est OFF (0), l’inhibition est désactivée et la sortie Lampe d’inhibition reste en l'état OFF (0). Le matériau bloque le Rideau lumineux en (D), ce qui arrête le temporisateur S2-LC. La Sortie 1 est désactivée car l'entrée Activation d'inhibition est OFF (0)
Si l’application ne comporte pas dans son cycle des parties pour lesquelles il n’est pas acceptable que le matériau passe à travers le rideau lumineux, vous pouvez désactiver cette fonction en définissant l’entrée Activation d'inhibition sur une valeur constante d’état ON (1).
FSBM Dangerous portion of cyclE
Opération d'outrepassement
La fonction d’outrepassement permet à un opérateur d’activer manuellement la Sortie 1 afin que le matériau puisse être dégagé du champ de détection du rideau lumineux.
AVERTISSEMENT: utilisez la fonction Outrepassement uniquement avec un dispositif à maintien de l'action sur lequel l’opérateur peut voir le point à risque, c’est-à-dire le champ de détection du rideau lumineux.
En (A), l’entrée Outrepassement est ON (1). La Sortie 1 est activée et le temporisateur Outrepassement maximal démarre. En (B), le matériau efface le Capteur 3 et le Capteur 4, la sortie Effacer la zone passe à l'état OFF (0). En (C), l’entrée Outrepassement est OFF (0) pendant la durée Outrepassement maximal. La Sortie 1 est désactivée et le temporisateur Outrepassement maximal s’arrête.
FSBM_override operation
Comportement d'état faux de l'échelon
Lorsque l’instruction est exécutée sur un échelon faux, toutes les sorties de l’instruction sont désactivées.
Codes de défaut
Les codes de défaut sont répertoriés au format hexadécimal, suivi du format décimal.
Codes de défaut général
Code de défaut
Description
Action corrective
00
Aucun défaut.
Aucun.
16#20
32
L’entrée État d'entrée est passée de l'état ON (1) à OFF (0) pendant l’exécution de l’instruction.
  • Vérifiez la connexion du module d'E/S ou la logique utilisée pour l’état d’entrée de la source.
  • Réinitialisez le défaut.
Défauts d'entrée non conforme
Code de défaut
Description
S1
S2
LC
S3
S4
16#9200
37376
Le Rideau lumineux, les Capteurs 1, 2 et 4 sont bloqués, tandis que le Capteur 3 est dégagé.
0
0
0
1
0
16#9201
37377
Les Capteurs 1, 2, 3 et 4 sont bloqués et le Rideau lumineux est dégagé.
0
0
1
0
0
16#9202
37378
Les Capteurs 1, 2 et 3 sont bloqués et le Rideau lumineux et le Capteur 4 sont dégagés.
0
0
1
0
1
16#9203
37379
Les Capteurs 1, 2 et 4 sont bloqués et le Rideau lumineux et le Capteur 3 sont dégagés.
0
0
1
1
0
16#9204
37380
Les Capteurs 1, 3 et 4 sont bloqués et le Rideau lumineux et le Capteur 2 sont dégagés.
0
1
0
0
0
16#9205
37381
Les Capteurs 1, 3 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 2 et 4 sont dégagés.
0
1
0
0
1
16#9206
37382
Les Capteurs 1, 4 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 2 et 3 sont dégagés.
0
1
0
1
0
916#207
37383
Le Capteur 1 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 2, 3 et 4 sont dégagés.
0
1
0
1
1
16#9208
37384
Le Capteur 2 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1, 3 et 4 sont dégagés.
0
1
1
0
0
16#9209
37385
Les Capteurs 1 et 3 sont bloqués et les Capteurs 2 et 4 et le Rideau lumineux sont dégagés.
0
1
1
0
1
16#920A
37386
Les Capteurs 1 et 4 sont bloqués et les Capteurs 2 et 3 et le Rideau lumineux sont dégagés.
0
1
1
1
0
16#920B
37387
Les Capteurs 2 et 3 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1 et 4 sont dégagés.
1
0
0
0
1
16#920C
37388
Les Capteurs 2 et 4 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1 et 3 sont dégagés.
1
0
0
1
0
16#920D
37389
Le Capteur 2 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1, 3 et 4 sont dégagés.
1
0
0
1
1
16#920E
37390
Les Capteurs 2, 3 et 4 sont bloqués et le Capteur 1 et le Rideau lumineux sont dégagés.
1
0
1
0
0
16#920F
37391
Les Capteurs 2 et 3 sont bloqués et les Capteurs 1 et 4 et le Rideau lumineux sont dégagés.
1
0
1
0
1
16#9210
37392
Les Capteurs 2 et 4 sont bloqués et les Capteurs 1 et 3 et le Rideau lumineux sont dégagés.
1
0
1
1
0
16#9211
37393
Le Capteur 2 est bloqué et les Capteurs 1, 3 et 4 et le Rideau lumineux sont dégagés.
1
0
1
1
1
16#9212
37394
Le Capteur 3 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1, 2 et 4 sont dégagés.
1
1
0
0
1
16#9213
37395
Le Capteur 4 et le Rideau lumineux sont bloqués et les Capteurs 1, 2 et 3 sont dégagés.
1
1
0
1
0
16#9214
37396
Le Rideau lumineux est bloqué et les Capteurs 1, 2, 3 et 4 sont dégagés.
1
1
0
1
1
16#9215
37397
Le Capteur 3 est bloqué et les Capteurs 1, 2 et 4 et le Rideau lumineux sont dégagés.
1
1
1
0
1
Récupérer d’un défaut d’entrée illégale :
  1. Vérifiez que les capteurs et le rideau lumineux sont correctement alignés, qu'ils sont appliqués aux entrées des instructions appropriées et qu'ils ne sont pas bloqués de manière incorrecte.
  2. Réinitialisez le défaut.
Séquences d'inhibitions normales
FSBM_normal muting sequences
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 0 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9100
37120
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (92)
16#9101
37121
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (93)
16#9102
37122
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (94)
16#9103
37123
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (95)
16#9104
37124
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (96)
16#9105
37125
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (97)
16#9106
37126
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (17)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 1 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9110
37136
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (98)
16#9111
37137
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (99)
16#9112
37138
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (100)
16#9113
37139
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (101)
16#9114
37140
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (102)
16#9115
37141
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (103)
16#9116
37142
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (104)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 2 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9120
37152
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (105)
16#9121
37153
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (106)
16#9122
37154
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (107)
16#9123
37155
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (108)
16#9124
37156
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (109)
16#9125
37157
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (110)
16#9126
37158
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (111)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 3 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9130
37168
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (112)
16#9131
37169
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (113)
16#9132
37170
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (114)
16#9133
37171
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (115)
16#9134
37172
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (116)
16#9135
37173
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (117)
16#9136
37174
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (118)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 4 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9140
37184
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (119)
16#9141
37185
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (120)
16#9142
37186
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (121)
16#9143
37187
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (122)
16#9144
37188
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (123)
16#9145
37189
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (124)
16#9146
37190
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (125)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 5 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9150
37200
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (126)
16#9151
37201
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (127)
16#9152
37202
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (128)
16#9153
37203
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (129)
16#9154
37204
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (130)
16#9155
37205
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (131)
16#9156
37206
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (132)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 6 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9160
37216
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (133)
16#9161
37217
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (134)
16#9162
37218
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (135)
16#9163
37219
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (136)
16#9164
37220
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (137)
16#9165
37221
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (138)
16#9166
37222
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (139)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 7 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9170
37232
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (140)
16#9171
37233
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (141)
16#9172
37234
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (142)
16#9173
37235
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (143)
16#9174
37236
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (144)
16#9175
37237
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (145)
16#9176
37238
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (146)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 8 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9180
37248
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (147)
16#9181
37249
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (148)
16#9182
37250
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (149)
16#9183
37251
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (150)
16#9184
37252
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (151)
16#9185
37253
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (152)
16#9186
37254
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (153)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée à l'étape 9 lorsque les Capteurs et le Rideau lumineux sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#9190
37264
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (154)
16#9191
37265
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (155)
16#9192
37266
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (156)
16#9193
37267
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (157)
16#9194
37268
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (158)
16#9195
37269
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (159)
16#9196
37270
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (160)
Une séquence d’inhibition illégale a été détectée lorsque le Capteur 1 ou le Capteur 4 sont passés à l'un des états de séquence non valides suivants. Le premier capteur bloqué ne correspond pas à la valeur d'entrée Direction.
Code de défaut
Séquence
Code de défaut
Séquence
16#91A1
37281
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (161)
Direction = 1 (Sens avant)
16#91A0
37280
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (162)
Direction = 0 (Sens inverse)
Pour récupérer après des défauts de séquence non valides entre 16#9100 et 16#9196, vérifiez l’alignement des capteurs par rapport au matériau déplacé et la temporisation du système, puis réinitialisez le défaut.
Pour récupérer après des défauts de séquence non valides 16#91A0 et 16#91A1, vérifiez la valeur de l’opérande de l’entrée Direction par rapport au mouvement du matériau et puis réinitialisez le défaut.
Correction de Défauts Séquence non valides
Code de défaut
Description
Action corrective
16#9000
36864
Le Rideau lumineux a été inhibé plus longtemps que le Temps d’inhibition maximal configuré.
L’opérande Temps d’inhibition maximal est défini sur une valeur trop courte ou les capteurs présentent une anomalie.
16#9010
36880
Une durée trop longue s'est écoulée entre le blocage du Capteur 1 et du Capteur 2.
L’opérande Temps S1-S2 est peut-être défini sur une valeur trop courte ou il existe peut-être un problème avec le Capteur 2 (sens avant) ou le Capteur 1 (sens inverse).
16#9011
38881
Une durée trop longue s’est écoulée entre le blocage du Capteur 2 et du Rideau lumineux.
L’opérande Temps S2-LC est peut-être défini sur une valeur trop courte ou il existe peut-être un problème avec le Rideau lumineux (sens avant) ou le Capteur 2 (sens inverse).
16#9012
36882
Une durée trop longue s’est écoulée entre le dégagement du Rideau lumineux et du Capteur 3.
L’opérande Temps LC-S3 est peut-être défini sur une valeur trop courte ou il existe peut-être un problème avec le Capteur 3 (sens avant) ou le Rideau lumineux (sens inverse).
16#9013
36883
Une durée trop longue s’est écoulée entre le dégagement du Capteur 3 et du Capteur 4.
L’opérande Temps S3-S4 est peut-être défini sur une valeur courte ou il existe peut-être un problème avec le Capteur 4 (sens avant) ou le Capteur 3 (sens inverse).
Codes de diagnostic et actions correctives
Les codes de diagnostic sont répertoriés au format hexadécimal, suivi du format décimal.
Code de diagnostic
Description
Action corrective
00
Aucun défaut.
Aucun
16#01
1
L’entrée État de la lampe d’inhibition est OFF (0).
Vérifiez la lampe d'inhibition et remplacez-la, si nécessaire.
S’il n’est pas nécessaire d’utiliser une lampe d’inhibition, définissez l’entrée État lampe d'inhibition sur ON (1).
16#05
5
L’entrée Réinitialisation est maintenue ON (1)
Définissez l’entrée Réinitialisation sur OFF (0).
16#20
32
L’entrée État d'entrée était OFF (0) lors du démarrage de l’instruction.
Vérifiez la connexion du module d'E/S ou la logique utilisée pour l’état d’entrée de la source.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal