Désactivation jusqu'au déclenchement

L'automate de Sécurité fait partie de la désactivation jusqu’au déclenchement. Ce qui signifie que toutes ses sorties sont définies sur zéro lorsqu’un défaut est détecté.
Désactivation jusqu’au déclenchement
De plus, l'automate de Sécurité définit automatiquement toutes les valeurs d’entrée associées à des défauts de modules d’entrée sur zéro. Le résultat est que toutes les entrées surveillées par l’une des instructions d’entrée diverse (DIN ou THRS) doivent avoir l’entrée normale fermée conditionnée par une logique comme suit :
Ex_RLL_Diverse_Input
Le diagramme logique à relais exacte dépend des demandes spécifiques de votre système et de la fonctionnalité du module de l’entrée de Sécurité. Toutefois, le résultat devrait être le même : pour créer un état de Sécurité de l’une des entrées normales fermées des instructions d’entrée diverse. En fait, cette logique d’exemple outrepasse la valeur d’entrée dans l’étiquette d’entrée.
L’entrée normale fermée de l’instruction d’entrée diverse peut être placée en état de Sécurité même si la connexion au module d’entrée s’est perdue ou que le point de l’entrée normale fermée est en défaut.
La valeur d’entrée doit rester intacte pour représenter l’état actuel d’un dispositif de terrain lorsqu’il y a une connexion et qu’il n’y a pas de défaut du point d’entrée normale fermée.
L’échec d’implantation de ce type de logique ne crée pas de condition dangereuse mais entraine le défaut de l’instruction de verrouillage d’entrées incohérentes et il faudra effacer le défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal