Exemple de programmation et câblage THRSe

Cet exemple est conforme à la norme ISO 13849-1, opération de catégorie 4. La partie commande standard de l’application n’est pas représentée. Deux (2) stations d’exécution bimanuelles sont présentées connectées à un module 1791DS-IB12.
Schéma de câblage
Two-hand Run Station - Enhanced (THRSe) programming and wiring example
Ce schéma de programmation illustre de manière logique l’utilisation de deux instructions THRSe. Si l'un des boutons de la Station d’exécution bimanuelle est relâché, la sortie est désactivée et les autres boutons de la Station doivent aussi être relâchés avant de pouvoir activer de nouveau la sortie.
Schéma de programmation
THRSe programming diagram
Diagramme à relais
THRSe_LD_other_v31
Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée et de sortie de test du module
Guard I/O
, comme illustré.
Définition du module
THRSe_mod definition_v31
Rockwell Automation
suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
THRSe_mod input cofig_v31
Configuration des sorties du module du test
L5K_mod test out config_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal