Moduli plug-in
I moduli plug-in 2080 vengono collegati al controllore
Micro800
e ne aumentano le capacità, senza aumentare l'ingombro del controllore. Utilizzare i plug-in per aggiungere I/O, comunicazioni, backup della memoria e funzioni di specializzazione.I controllori L20E, L50E e L70E supportano i moduli plug-in. È possibile configurare se attivare un errore del controllore quando il modulo plug-in è assente.
Nella seguente immagine viene mostrata la configurazione di un controllore L70E con tre moduli plug-in. Utilizzare l'istruzione PLUGIN_INFO per verificare se è presente un modulo plug-in opzionale.
Configurazione del controllore L70E con tre plug-in

Per collegare un modulo plug-in al controllore:
- InOrganizzatore progetto, il nodo<plug-in-catalog-number>viene creato sotto . Per aprire la pagina<plug-in-catalog-number>, fare doppio clic sul nodo<plug-in-catalog-number>.
- Nella pagina<plug-in-catalog-number>, selezionare un nodo per aprire la pagina corrispondente e configurare le impostazioni del plug-in.
Numero catalogo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
2080-IF2 | Analogico | Ingresso di tensione/corrente a 2 canali |
2080-IF4 | Analogico | Ingresso di tensione/corrente a 4 canali |
2080-OF2 | Analogico | Uscita di tensione/corrente a 2 canali |
2080-RTD2 | Analogico | Rivelatore termometro a resistenza a 2 canali |
2080-TC2 | Analogico | Termocoppia a 2 canali |
2080-DNET20 | Comunicazione | DeviceNet |
2080-SERIALISOL | Comunicazione | Porta seriale isolata RS232/485 |
2080-IQ4 | Digitale | Modulo input digitale a 4 punti |
2080-IQ4OB4 | Digitale | Modulo combinazione digitale a 8 punti |
2080-IQ4OV4 | Digitale | Modulo combinazione digitale a 8 punti |
2080-OB4 | Digitale | Modulo uscita digitale a 4 punti |
2080-OV4 | Digitale | Modulo uscita digitale a 4 punti |
2080-OW4I | Digitale | Modulo uscita relè a 4 punti |
2080-MEMBAK-RTC2 | Speciale | Backup della memoria e orologio in tempo reale (RTC) |
2080-SDMEMRTC-SC | Speciale | Scheda microSD ed RTC ad alta precisione Non si tratta di un plug-in Allen-Bradley® . Fa parte del partner di prodotto Rockwell Automation Encompass™-Spectrum Controls. |
2080-MOT-HSC | Speciale | Opera in modalità contatore ad alta velocità o in modalità feedback asse di movimento |
2080-TRIMPOT6 | Speciale | Ingresso analogico TrimPot a 6 canali |
Fornire un feedback