Eliminazione di un modulo plug-in dal controllore
    Quando si elimina un modulo plug-in, vengono rimosse le variabili di ingresso e uscita del plug-in dalla configurazione del controller.
Dopo aver eliminato un modulo plug-in, aggiornare le unità di organizzazione progetto, le definizioni di interrupt, le mappature degli indirizzi Modbus, le mappature MicroLogix e le mappature DNP3 che utilizzano le variabili di ingresso e uscita del modulo plug-in.
Per eliminare un modulo plug-in dal controllore
- InOrganizzatore progetto, andare in .
- SottoPlug-in, fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo plug-in e selezionareElimina.
Dopo aver eliminato un modulo plug-in, i numeri di slot degli altri moduli plug-in non cambiano.
Fornire un feedback