Aggiunta di un modulo plug-in al controllore
Utilizzare i plug-in per espandere i controller
Micro800
con I/O, comunicazioni, backup della memoria e funzioni di specializzazione aggiuntive.Per aggiungere un modulo plug-in al controllore
- InOrganizzatore progetto, andare in .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPlug-ine selezionareNuovo modulo.
- InAggiungi modulo, selezionare un modulo plug-in, quindi selezionareAggiungi.
- InDefinizione dispositivi, configurare le impostazioni di errore relative a slot, revisione e controllore, quindi selezionareOK.SUGGERIMENTO: Per aprire la pagina di configurazione di un modulo plug-in, inOrganizzatore progettofare doppio clic su<plug-in-ID>.
Fornire un feedback