Instructions de contrôle du processus
Parmi les instructions de contrôle du processus figurent les instructions suivantes :
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel et Texte structuré
Pour | Utiliser cette instruction |
Fournir une procédure d'alarme pour tout signal analogique. | ALM |
Contrôler des dispositifs discrets tels qu'électrovannes, pompes et moteurs qui n'ont que deux états possibles (ex. marche/arrêt, ouvert/fermé, etc.). | D2SD |
Contrôler des dispositifs discrets tels qu'alimentations haut/bas/arrêt ayant trois états possibles (ex. rapide/lent/arrêt, avant/arrêt/arrière, etc.). | D3SD |
Générer un retard sur une entrée unique. Vous sélectionnez la valeur du retard de temps mort. | DEDT |
Convertir une entrée à partir d'une fonction linéaire par morceaux. | FGEN |
Fournir une phase de compensation avance-retard pour un signal d'entrée. | LDLG |
Réguler une sortie analogique pour maintenir une variable de procédé à une certaine valeur de consigne à l'aide d'un algorithme PID. | PIDE |
Augmenter/abaisser ou ouvrir/fermer un dispositif, une vanne motorisée par exemple, par l'ouverture ou fermeture d'impulsion des contacts. | POSP |
Alterner les temps de rampe et de palier pour respecter un profil de température. | RMPS |
Convertir une valeur d'entrée non à l'échelle en valeur à virgule flottante dans les unités d'ingénierie. | SCL |
Utiliser la sortie 0-100% d'une boucle PID et contrôler les contacts de sortie numérique de chauffage et de refroidissement par impulsion périodique. | SRTP |
Fournir une valeur d'entrée analogique par accumulation de temporisation, telle qu'un débit volumétrique. | TOT |
Contrôler une variable de procédé unique en conservant une sortie de l'automate unique. | IMC |
Contrôler une seule variable de procédé en manipulant jusqu'à trois variables de contrôle différentes. | CC |
Contrôler deux variables de procédé à leurs valeurs de consigne en utilisant jusqu'à trois variables de contrôle. | MMC |
Fournir une réponse