Erreurs de réglage du bloc fonctionnel MMC

Si une erreur se produit pendant la procédure de réglage, le réglage est abandonné et un bit approprié AtuneStatus est défini. En outre, l’utilisateur peut abandonner le réglage en ajustant le paramètre AtuneAbort.
Après un tel abandon, la CV reprend la valeur qu’il avait avant le changement d'incrément et les paramètres GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned ne sont pas mis à jour. Le paramètre AtuneStatus identifie la raison de cet abandon.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal