Configuration de bloc fonctionnel CC
À partir de la configuration par défaut, configurer les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
PVEUMax | Valeur à l’échelle maximale pour PV. |
PVEUMin | Valeur à l’échelle minimale pour PV. |
SPHLimit | Valeur limite haute SP, mise à l’échelle en unités PV. |
PPLLimit | Valeur limite basse SP, mise à l’échelle en unités PV. |
CV1InitValue | Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV1. |
CV2InitValue | Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV2. |
CV3InitValue | Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV3. |
Si des modèles du procédé sont disponibles, vous pouvez régler la variable de contrôle CC de façon intuitive en entrant les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
ModelGains | Nombres non nuls (négatifs pour une variable de contrôle à action directe, positifs pour une variable de contrôle à action inverse) |
ModelTimeConstants | Toujours des nombres positifs |
ModelDeadtimes | Toujours des nombres positifs |
ResponseTimeConstants | Toujours des nombres positifs |
1ère, 2ème et 3ème CV active | Préciser l'ordre dans lequel les CV vont être utilisées pour compenser l'erreur PV - SP. |
1ère, 2ème et 3ème CV cible | Spécifier l'ordre de priorité des CV par rapport à leurs valeurs cibles respectives. |
CVTargetValues | Spécifier sur quelles valeurs la variable de contrôle pilote les CV individuelles |
TargetRespTC | Spécifier la vitesse à laquelle les CV se rapprochent des valeurs cibles |
Le bloc fonctionnel se comporte de façon définie pour toute combinaison de listes de CV Actives et Cibles et de modes CV Auto-manuels. Le bloc fonctionnel tente de réaliser ces objectifs dans l'ordre de priorité suivant :
- Contrôle PV à SP
- Contrôle Target1stCV à sa valeur cible
- Contrôle Target2ndCV vers sa valeur cible
Si une CV est définie en mode Manuel, le bloc fonctionnel CC abandonne l'objectif avec priorité 3. Si deux CV sont en mode Manuel, le bloc fonctionnel CC est réduit à un IMC, la variable de contrôle (entrée unique, sortie unique) régulant la PV à sa valeur de consigne.
En outre, la variable de contrôle identifie les valeurs CV manuelles à partir des CV en mode manuel en tant que signaux d'anticipation. Ensuite, le bloc fonctionnel CC anticipe l'incidence des valeurs CV Manuelles sur la PV en appliquant les modèles internes appropriés, et calcule la troisième CV qui reste en mode Automatique.
Lors des types de procédés à intégration (avec, par exemple, un contrôle des niveaux et un contrôle de la position), des modèles internes sans intégration sont exploités pour représenter de façon approximative la procédure d'intégration. Le paramètre Factor permet de convertir les modèles de procédé intégrés identifiés en modèles internes non intégrés utilisés pour le calcul de CV. Cette opération est nécessaire pour assurer la stabilité d'exécution du bloc fonctionnel.
Fournir une réponse