Procédure de réglage du bloc fonctionnel MMC

Procéder comme indiqué pour configurer le dispositif de réglage.
Pour configurer le dispositif de réglage
  1. Placer les trois paramètres CV en mode Manuel.
  2. Définir le paramètre AtuneStart approprié.
    Le dispositif de réglage commence à recueillir des données pour PV et CV afin de calculer le bruit.
  3. Après la période de recueil de 60 échantillons (60*DeltaT), le dispositif de réglage ajoute StepSize à la CV.
    Après avoir recueilli avec succès les données PV à la suite d’une modification d’incrément CV, la CV prend la valeur qu’elle avait avant cette modification d’incrément et les paramètres AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned sont mis à jour.
  4. Définir le paramètre AtuneUseModel approprié afin de copier les paramètres réglés sur les paramètres du modèle.
    Le bloc fonctionnel réinitialise alors le paramètre AtuneUseModel.
    Après avoir exécuté avec succès AutoTuneDone, le paramètre Atune est défini sur un (1). Le réglage a été exécuté avec succès.
Pour identifier les modèles et pour calculer les constantes de temps de réponse des six procédés CV - PV, faire fonctionner le dispositif de réglage à trois reprises maximum pour obtenir et régler, respectivement les modèles CV1 - PV2, CV2 - PV2 et CV3 - PV2. Après chaque exécution, deux modèles de traitement sont identifiés : CV - PV1 et CV - PV2 (deux variables de procédé répondent à la suite d'une modification d'incrément CV).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal