Convertir PV et SP en pourcentages

L’instruction convertit PV et SP en pourcentages, et calcule l’erreur avant d’exécuter l’algorithme de contrôle PID. L’erreur est égale à la différence entre les valeurs PV et SP. Après la programmation de ControlAction, les valeurs de EPercent, E et PVPIDPercent sont annulées avant leur utilisation par l'algorithme PID.
Converting the PV and SP Values to Percent
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal