Configuration du bloc fonctionnel IMC
Procéder comme suit pour créer une configuration IMC de base.
- À partir de la configuration par défaut, configurer les paramètres suivants.ParamètreDescriptionPVEUMaxValeur à l’échelle maximale pour PV.PVEUMinValeur à l’échelle minimale pour PV.SPHLimitValeur limite haute SP, mise à l’échelle en unités PV.SPLLimitValeur limite basse SP, mise à l’échelle en unités PV.CVInitValueUne valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle.
- Si vous avez à votre disposition le modèle de traitement, vous pouvez régler, de manière intuitive la variable de contrôle IMC en saisissant les quatre paramètres suivants.ParamètreDescriptionGain du modèleUn nombre non nul (négatif pour une variable de contrôle à action directe, positif pour une variable de contrôle à action inverse).Constante de temps du modèleToujours un nombre positif.Temps mort du modèleToujours un nombre positif.Constante de temps de réponseToujours un nombre positif - s'utilise pour régler la réponse de la variable de contrôle IMC. Plus ce nombre est petit et plus la réponse est rapide.À ce moment là, vous avez terminé la configuration de base. Vous n'avez pas configuré le dispositif intégré de réglage. La variable de contrôle est prête pour une mise en ligne en mode Auto ou Manuel. Lors du réglage, utiliser les valeurs par défaut. Reportez-vous à la section Réglage du bloc fonctionnel IMC.
- Si vous ne connaissez pas le modèle de traitement, vous devez identifier ce modèle puis régler la variable de contrôle en faisant appel au dispositif intégré de réglage (modélisateur) afin que la variable de contrôle opère correctement dans le mode Auto.La contrôle variable utilise un retard de premier ordre avec un modèle de procédé interne du temps mort et un filtre de premier ordre (au total, un maximum de quatre paramètres de réglage) pour calculer la CV. La CV se calcule de façon à ce que la variable de procédé (PV) suive une trajectoire de retard de premier ordre à l'approche de la valeur du point de consigne.La vitesse de la réponse dépend de la valeur de la constante de temps de la réponse. Plus la constante de temps de réponse est faible et plus la réponse de la variable de contrôle est rapide. Il faut programmer la constante de temps de réponse de telle sorte que la PV puisse atteindre le point de consigne dans des délais raisonnables, en fonction de la dynamique du procédé. Plus une constante de temps de réponse est élevée et plus la réponse de la variable de contrôle est lente, bien que cela augmente la robustesse de cette variable de contrôle. Reportez-vous à la section Réglage du bloc fonctionnel IMC.En mode Manuel, la CV est définie sur une valeur saisie par l’opérateur ou produite par le programme pour le paramètre CVOper ou CVProg.Pour obtenir un transfert sans à-coups du mode Manuel au mode Auto ainsi qu'un fonctionnement sûr de la variable de contrôle, un limiteur de fréquence de changement de CV est activé afin d'éviter que la CV ne change d'état actuel à des cadences dépassant le paramètre de limitation de la fréquence de changement spécifiée.
- Définir CVROCPosLimit et CVROCNegLimit pour limiter la fréquence de changement de CV.La limitation de la fréquence de changement n'est pas imposée lorsque la variable de contrôle est en mode Manuel, sauf si CVManLimiting a été définie.
Fournir une réponse