Réglage du bloc fonctionnel CC

Le bloc fonctionnel est équipé d’un dispositif interne de réglage (modélisateur). Ce dispositif de réglage a pour but d’identifier les paramètres du modèle de traitement et d’utiliser ces paramètres en tant que paramètres internes du modèle (gain, constante de temps et temps mort). Ce dispositif de réglage calcule en outre une constante optimale de temps de réponse. Définir ce dispositif de réglage en configurant les paramètres suivants pour chaque procédé CV - PV.
ProcessType
Intégral (niveau, contrôle de la position) ou sans intégration (débit, contrôle de la pression)
ProcessGainSign
Définir pour indiquer un gain de traitement négatif (l’augmentation de la sortie génère une diminution de PV) ; réinitialiser pour indiquer un gain de traitement positif (l’augmentation de la sortie génère une augmentation de PV).
ResponseSpeed
Lente, moyenne ou rapide, en fonction de l’objectif de contrôle
NoiseLevel
Une estimation du niveau de bruit sur PV bas, médium ou élevé permettra au syntoniseur de faire la distinction entre une variation de PV indiquant un bruit aléatoire et celle provoquée par le changement incrémenté du CV.
StepSize
Un nombre positif ou négatif différent de zéro qui définit, respectivement, l’amplitude de la modification d’incrément CV dans le sens positif ou dans le sens négatif
PVTuneLimit
(Uniquement pour le type de traitement à intégration) dans les unités de traitement de PV, définit dans quelle mesure PV va changer à la suite d’une modification de CV avant que le test de réglage ne soit abandonné, du fait d’un dépassement de cette limite.
Le dispositif de réglage est mis en route en réglant le bit approprié AtuneStart (par exemple, AtuneCV1Start). Vous pouvez également arrêter le réglage en programmant le bit AtuneAbort approprié.
Après l’exécution avec succès du réglage, les paramètres GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned sont mis à jour, en fonction des résultats du réglage, et le code AtuneStatus est défini pour indiquer la fin de cette opération.
Vous pouvez copier ces paramètres sur, respectivement, ModelGain, ModelTC et ResponseTC en programmant le bit AtuneUseModel. La variable de contrôle va automatiquement initialiser les variables internes et continuer un fonctionnement normal. Elle va automatiquement réinitialiser le bit AtuneUseModel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal