Configurer les tableaux X, Y pour les instructions Générateur de fonction (Function Generator, FGEN)

Utilisez l'onglet
Tableaux X, Y
de la boîte de dialogue
Propriétés
pour configurer les tableaux X et Y pour les instructions Générateur de fonction (Function Generator, FGEN).
CONSEIL: Pour ouvrir l’onglet Tableaux X, Y de la boîte de dialogue Propriétés :
  • Dans l’éditeur, insérez une instruction FGEN.
    Lorsque vous ajoutez une instruction FGEN dans un diagramme de bloc fonctionnel, Logix Designer crée une balise de sauvegarde pour l’instruction.
    Dans l’éditeur de logique à relais, vous créez une balise de sauvegarde pour l’instruction : Sélectionnez DotsIcon_v31 pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  • Sur l’instruction, sélectionnez l’icône
    Configuration
    DotsIcon_v31.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet.
Paramètre
Description
Tableau de la Table 1
Sélectionnez les balises (tags) pour le Tableau X1 et le Tableau Y1 de la Table 1. Ces tableaux doivent être au moins aussi
larges que la valeur affichée pour
Table 1 - # éléments requis
. Ce paramètre est contrôlé par le paramètre
XY1Size
. Sélectionnez l'onglet
Paramètres
de la boîte de dialogue
Propriétés
pour configurer le paramètre
XY1Size
. Les valeurs des tableaux de balise (tag) sélectionnés s'affichent dans la Table 1.
Tableau de la Table 2 (facultatif)
Sélectionnez les balises (tags) pour le Tableau X2 et le Tableau Y2 de la Table 2. Ces tableaux doivent être au moins aussi
larges que la valeur affichée pour
Table 2 - # éléments requis
. Ce paramètre est contrôlé par le paramètre
XY2Size
. Sélectionnez l'onglet
Paramètres
de la boîte de dialogue
Propriétés
pour configurer le paramètre
XY2Size
. Les valeurs des tableaux de balise (tag) sélectionnés s'affichent dans la Table 2.
Nouvelle balise (tag)
Cliquez sur
Nouvelle balise (tag)
pour créer une balise pour un tableau.
État
Affiche les informations d'état en lecture seule des blocs contenant des bits d'état. Si aucun des bits d'état n'est activé, le message
OK
apparaît dans ce champ. Dans le cas contraire, la liste des bits d'état activés est affichée ici. Cette liste est composée des noms de paramètres associés aux bits d'état et précise généralement quels paramètres ont été configurés avec des valeurs incorrectes.
Numéro d’ordre d’exécution (uniquement applicable aux diagrammes de blocs fonctionnels)
Affiche le numéro d'exécution du bloc si la routine présente l'état vérifié. Si la routine n'est pas encore vérifiée, le message
Routine non vérifiée
apparaît. Notez que cet élément est en lecture seule.
Ne jamais afficher la description dans une routine (uniquement applicable aux diagrammes de blocs fonctionnels)
Sélectionnez cette case pour empêcher l'affichage de la description dans la routine.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal