Erreurs de réglage du bloc fonctionnel IMC

Si une erreur se produit pendant la procédure de réglage, le réglage est abandonné et le bit AtuneStatus est défini. Vous pouvez également abandonner le réglage en programmant le bit AtuneAbort.
Après un tel abandon, la CV reprendra la valeur qu'elle avait avant le changement d'incrément et les paramètres GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned ne seront pas mis à jour. Le paramètre AtuneStatus identifie la raison de cet abandon.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal