Configurer le dispositif de réglage du bloc fonctionnel CC

Procéder comme indiqué pour configurer le dispositif de réglage.
Pour configurer le dispositif de réglage du bloc fonctionnel CC
  1. Placer les trois paramètres CV en mode Manuel.
  2. Définir le paramètre AtuneStart. Le dispositif de réglage commence à recueillir des données pour PV et CV afin de calculer le bruit.
  3. Après la période de recueil de 60 échantillons (60*DeltaT), le dispositif de réglage ajoute StepSize à la CV.
  4. Définir le paramètre AtuneUseModel afin de copier les paramètres réglés sur les paramètres du modèle. Le bloc fonctionnel réinitialise alors le paramètre AtuneUseModel.
    CONSEIL:
    • Après avoir recueilli avec succès les données PV à la suite d’une modification d’incrément CV, la CV prend la valeur qu’elle avait avant cette modification d’incrément et les paramètres AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned sont mis à jour.
    • Après avoir exécuté avec succès AutoTuneDone, le paramètre Atune est défini sur un (1). Le réglage a été exécuté avec succès.
    • Pour identifier les modèles et pour calculer les constantes de temps de réponse des trois procédés CV-PV, faire fonctionner le dispositif de réglage à trois reprises maximum pour obtenir et régler, respectivement, les modèles CV1-PV, CV2-PV et CV3-PV.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal