Modes de fonctionnement
Les modes Cascade/Rapport, Auto et Manuel peuvent être contrôlés par un programme de l’utilisateur en contrôle Programme ou par une interface opérateur en contrôle Opérateur. Les modes Outrepassement et Portable possèdent une entrée de demande de mode qui ne peut être contrôlé par un programme de l’utilisateur. Cette entrée fonctionne aussi bien avec le contrôle Programme et Opérateur.
Mode de fonctionnement | Description |
Cascade/Rapport | En mode Cascade/Rapport, l’instruction calcule la modification de CV. Cette instruction régule la valeur CV pour maintenir PV au niveau soit de la valeur SPCascade, soit de la valeur SPCascade multipliée par la valeur de Ratio. SPCascade provient soit du CVEU d'une boucle PID primaire pour le contrôle en cascade, soit du débit « non contrôlé » d'une boucle contrôlé par le rapport. Sélectionnez le mode Cascade/Rapport en utilisant soit OperCasRatReq, soit ProgCasRatReq : Définissez OperCasRatReq pour demander le mode Cascade/Rapport. Ignoré si ProgOper, ProgOverrideReq, ProgHandReq, OperAutoReq ou OperManualReq est défini, ou si AllowCasRat est mis à zéro. Définissez ProgCasRatReq pour demander le mode Cascade/Rapport. Ignoré si ProgOper ou AllowCasRat est mis à zéro, ou si ProgOverrideReq, ProgHandReq, ProgAutoReq ou ProgManualReq est défini. |
Auto | En mode Auto, l’instruction calcule la modification de CV. L’instruction régule CV pour maintenir PV au niveau de SP. En mode de contrôle Programme, SP = SPProg ; en mode de contrôle Opérateur, SP = SPOper. Sélectionnez le mode Auto en utilisant OperAutoReq ou ProgAutoReq : Définissez OperAutoReq pour demander le mode Auto. Ignoré si ProgOper, ProgOverrideReq, ProgHandReq ou OperManualReq est défini. Définissez ProgAutoReq pour demander le mode Auto. Ignoré si ProgOper est mis à zéro, ou si ProgOverrideReq, ProgHandReq ou ProgManualReq est défini. |
Manuel | En mode Manuel, l’instruction ne calcule pas la modification de CV. La valeur de CV est déterminée par le contrôle. En mode de contrôle Programme, CV = CVProg ; en mode de contrôle Opérateur, CV = CVOper. Sélectionnez le mode Manuel en utilisant OperManualReq ou ProgManualReq : Définissez OperManualReq pour demander le mode Manuel. Ignoré si ProgOper, ProgOverrideReq ou ProgHandReq est défini. Définissez ProgManualReq pour demander le mode Manuel. Ignoré si ProgOper est mis à zéro, ou si ProgOverrideReq ou ProgHandReq est défini. |
Asservissement | Dans le mode Outrepassement, l’instruction ne calcule pas le modification de CV. CV = CVOverride, quel que soit le mode de contrôle. Le mode Outrepassement est généralement utilisé pour définir un « état de sécurité » pour la boucle PID. Sélectionnez le mode Outrepassement à l’aide de ProgOverrideReq : Définissez ProgOverrideReq pour demander le mode Outrepassement. Ignoré si ProgHandReq est mis à zéro. |
Portable (Hand) | Dans le mode Portable, l'algorithme PID ne calcule pas la modification de CV. CV = HandFB, quel que soit le mode de contrôle. Le mode Portable est généralement utilisé pour indiquer que le contrôle de l’élément de contrôle final a été pris par une station auto/portable de terrain. Sélectionnez le mode Portable à l’aide de ProgHandReq : Définissez ProgHandReq pour demander le mode Portable. En général, cette valeur se lit en tant qu’entrée numérique provenant d’une station Portable/Auto. |
Fournir une réponse