Procédure de réglage du bloc fonctionnel IMC
Procéder comme indiqué pour configurer le dispositif de réglage.
- Placer la CV en mode Manuel.
- Définir le paramètre AtuneStart.Le dispositif de réglage commence à recueillir des données pour PV et CV afin de calculer le bruit.
- Après la période de recueil de 60 échantillons (60*DeltaT), le dispositif de réglage ajoute StepSize à la CV.Après avoir recueilli avec succès les données PV à la suite d’une modification d’incrément CV, la CV prend la valeur qu’elle avait avant cette modification d’incrément et les paramètres AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned sont mis à jour.
- Définir le paramètre AtuneUseModel afin de copier les paramètres réglés sur les paramètres du modèle.Le bloc fonctionnel réinitialise alors le paramètre AtuneUseModel.Après avoir exécuté avec succès AutoTuneDone, le paramètre Atune est défini sur un (1). Le réglage a été exécuté avec succès.
Fournir une réponse