Configuration du bloc fonctionnel MMC

À partir de la configuration par défaut, configurer les paramètres suivants.
Paramètre
Description
PV1EUMax
Valeur à l'échelle maximale pour PV1.
PV1EUMin
Valeur à l'échelle minimale pour PV1.
PV2EUMax
Valeur à l'échelle maximale pour PV2.
PV2EUMin
Valeur à l'échelle minimale pour PV2.
SP1HLimit
Valeur limite haute SP1, mise à l’échelle en unités PV.
SP1LLimit
Valeur limite basse SP1, mise à l’échelle en unités PV.
SP2HLimit
Valeur de limite haute SP2, à l'échelle en unités PV.
SP2LLimit
Valeur de limite basse SP2, à l'échelle en unités PV.
CV1InitValue
Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV1.
CV2InitValue
Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV2.
CV3InitValue
Une valeur initiale de la sortie de la variable de contrôle CV3.
Si vous avez à votre disposition les modèles de traitement, vous pouvez régler, de manière intuitive, le bloc fonctionnel MMC en saisissant les paramètres suivants. À ce moment là, vous avez terminé la configuration de base. Vous n'avez pas configuré le dispositif intégré de réglage. Les variables du bloc fonctionnel sont prêtes pour une mise en ligne en mode Auto ou Manuel. Lors du réglage, ce sont les réglages par défaut qui vont être utilisés.
Si vous ne connaissez pas les modèles de traitement, vous devez tout d'abord les identifier puis régler le bloc fonctionnel en faisant appel au dispositif intégré de réglage (modélisateur) afin que le bloc fonctionnel opère correctement dans le mode Auto.
Paramètre
Description
ModelGains
Nombres non nuls (négatifs pour une variable de contrôle à action directe, positifs pour une variable de contrôle à action inverse)
ModelTimeConstants
Toujours des nombres positifs
ModelDeadtimes
Toujours des nombres positifs
RespTimeConstants
Toujours des nombres positifs
1ère, 2ème et 3ème CV active pour PV1 et PV2
Préciser l'ordre dans lequel les CV vont être utilisées pour compenser l'erreur PV - SP.
TargetCV
Préciser la CV à diriger sur sa valeur cible.
CVTargetValues
Préciser les valeurs que devrait utiliser la variable de contrôle pour piloter les CV individuelles, en cas de sélection en tant que TargetCV.
TargetRespTC
Spécifier la vitesse à laquelle les CV se rapprochent des valeurs cibles.
Lors des types de procédés à intégration (avec, par exemple, un contrôle des niveaux et un contrôle de la position), des modèles internes sans intégration sont exploités pour représenter de façon approximative la procédure d'intégration. Les paramètres Factor permet de convertir les modèles de procédé intégrés identifiés en modèles internes non intégrés utilisés pour le calcul de CV. Il s'agit de la condition requise pour bénéficier d'une exécution stable du MMC. Le bloc fonctionnel MMC peut traiter n’importe quelle combinaison de PV1 et PV2 qui sont des types de procédures avec ou sans intégration.
Le bloc fonctionnel utilise un retard de premier ordre avec des modèles de procédé internes et des filtres de premier ordre (au total, un maximum de 24 paramètres de réglage - 6 modèles, 4 paramètres chacun) pour calculer les CV. Chaque CV se calcule de façon à ce que chaque variable de procédé (PV) suive une trajectoire de retard de premier ordre à l'approche de la valeur de consigne.
La vitesse de la réponse dépend de la valeur des constantes de temps de la réponse. Plus une constante de temps de réponse est faible et plus la réponse de la variable de contrôle est rapide. Il faut programmer les constantes de temps de réponse de telle sorte que les PV puissent atteindre les points de consigne dans des délais raisonnables, en fonction de la dynamique du procédé. Plus une constante de temps de réponse est élevée et plus la réponse de la variable de contrôle est lente, bien que cela augmente la robustesse de cette variable de contrôle.
En mode Manuel, les variables de contrôle (CV) sont égales aux paramètres CV du mode Manuel saisis par l'opérateur. Pour obtenir un transfert en douceur du mode Manuel au mode Auto ainsi qu’un fonctionnement sûr de la variable de contrôle, des limiteurs de fréquence de changement des CV sont activés afin d'éviter que les CV ne changent d’état actuel à des cadences dépassant les unités spécifiées pour les CV lors de chaque scrutation.
Définir CVROCPosLimit et CVROCNegLimit pour limiter la fréquence de changement de CV. La limitation de la fréquence de changement n’est pas imposée lorsque la variable de contrôle est dans le mode Manuel, sauf si CVManLimiting a été définie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal