Basculer le contrôle Programme sur Opérateur
L’instruction PIDE peut être contrôlée soit par un programme de l’utilisateur, soit par une interface opérateur. Vous pouvez changer le mode de contrôle à tout moment. Le contrôle Programme
et Opérateur utilisent la même sortie ProgOper. Lorsque ProgOper est défini, le contrôle est en mode Programme. Sinon, le contrôle est en mode Opérateur.
Le diagramme suivant montre comment l’instruction PIDE change entre le contrôle Programme et le contrôle Opérateur.

Pour de plus amples informations sur le contrôle Programme et Opérateur, reportez-vous à la section Contrôle Programme/Opérateur.
Fournir une réponse