Módulos enchufables
Los módulos enchufables 2080 se conectan al controlador
Micro800
para ampliar la capacidad sin aumentar el espacio que ocupa el controlador. Utilice módulos enchufables para agregar E/S, comunicaciones, copias de seguridad de memoria y funciones especiales.Los controladores L20E, L50E y L70E son compatibles con módulos enchufables. Puede configurar si se produce un fallo en el controlador cuando el módulo enchufable está ausente.
En la siguiente imagen se muestra una configuración del controlador L70E con tres módulos enchufables. Utilice la instrucción PLUGIN_INFO para comprobar si hay un módulo enchufable presente.
Configuración del controlador L70E con tres módulos enchufables

Para conectar un módulo enchufable al controlador:
- En elOrganizador de proyectos, se crea el nodo<plug-in-catalog-number>en el . Para abrir la página<plug-in-catalog-number>, haga doble clic en el nodo<plug-in-catalog-number>.
- En la página<plug-in-catalog-number>, seleccione un nodo para abrir la página correspondiente y configurar los ajustes del módulo enchufable.
Número de catálogo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
2080-IF2 | Analógico | Entrada de tensión/corriente, 2 canales |
2080-IF4 | Analógico | Entrada de tensión/corriente, 4 canales |
2080-OF2 | Analógico | Salida de tensión/corriente, 2 canales |
2080-RTD2 | Analógico | Detector de termómetro de resistencia, 2 canales |
2080-TC2 | Analógico | Termopar, 2 canales |
2080-DNET20 | Comunicación | DeviceNet |
2080-SERIALISOL | Comunicación | Puerto serie aislado RS232/485 |
2080-IQ4 | Digital | Módulo de entrada de digital de 4 puntos |
2080-IQ4OB4 | Digital | Módulo de combinación digital de 8 puntos |
2080-IQ4OV4 | Digital | Módulo de combinación digital de 8 puntos |
2080-OB4 | Digital | Módulo de salida digital de 4 puntos |
2080-OV4 | Digital | Módulo de salida digital de 4 puntos |
2080-OW4I | Digital | Módulo de salida de relé de 4 puntos |
2080-MEMBAK-RTC2 | Específico | Copia de seguridad de memoria y reloj de tiempo real (RTC) |
2080-SDMEMRTC-SC | Específico | Tarjeta MicroSD y RTC de gran precisión No es un módulo enchufable Allen-Bradley® . Pertenece a Spectrum Controls, el socio de productos de Rockwell Automation Encompass™. |
2080-MOT-HSC | Específico | Funciona en modo de contador de alta velocidad o modo de eje de retorno de movimiento |
2080-TRIMPOT6 | Específico | Entrada analógica de potenciómetro de 6 canales |
Entregue su opinión