Módulos enchufables publicados de forma independiente
Cada versión de
FactoryTalk Design Workbench
incluye un conjunto de módulos enchufables para los controladores Micro800
, que puede agregarse al controlador y configurarse mediante el espacio de trabajo de configuración del módulo enchufable de FactoryTalk Design Workbench
.Algunos módulos enchufables se publican y están disponibles con independencia de la versión de software. Vienen con un paquete de soporte que, cuando se instala, actualiza el software
FactoryTalk Design Workbench
.Una vez agregado un módulo enchufable publicado de forma independiente, este estará disponible en el
Organizador de proyectos
en el nodo Módulo enchufable
. La configuración de los módulos enchufables publicados de forma independiente sigue el mismo procedimiento que otros módulos enchufables en FactoryTalk Design Workbench
.Entregue su opinión