Eliminar un módulo enchufable del controlador
Al eliminar un módulo enchufable se eliminan las variables de entrada y salida de la configuración del controlador.
Tras eliminar un módulo enchufable, actualice las unidades de organización del proyecto, las definiciones de interrupción, las asignaciones de direcciones Modbus, las asignaciones MicroLogix y las asignaciones DNP3 que utilizan las variables de entrada y salida del módulo enchufable.
Para eliminar un módulo enchufable del controlador
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- EnMódulo enchufable, haga clic con el botón secundario en el dispositivo y, a continuación, seleccioneEliminar.
Después de eliminar un módulo enchufable, los números de ranura de los otros módulos enchufables no cambian.
Entregue su opinión