Agregar un módulo enchufable al controlador
Utilice módulos enchufables para ampliar los controladores
Micro800
y obtener E/S adicionales, comunicaciones, copias de seguridad de memoria y funciones especiales.Para agregar un módulo enchufable al controlador
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Haga clic enMódulo enchufabley, a continuación, seleccioneNuevo módulo.
- EnAgregar módulo, seleccione un módulo enchufable y, a continuación, seleccioneAgregar.
- EnDefinición de los dispositivos, configure los ajustes de ranura, revisión y errores de controlador y, a continuación, seleccioneAceptar.CONSEJO: Para abrir la página de configuración de un módulo enchufable, en elOrganizador de proyectos, haga doble clic en<plug-in-ID>.
Entregue su opinión