Diseño de cuadrícula

Diseño de cuadrícula

Módulo que consta de un conjunto de columnas y filas que se utilizan para organizar los objetos secundarios en un diseño de cuadrícula
BrowseName
GridLayout
SuperType
Contenedor(Container)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Columnas
Columns
Columnas de un diseño de cuadrícula. Valores permitidos: número, númerofr, auto
Filas
Rows
Filas del diseño de cuadrícula. Valores permitidos: número, númerofr, auto
Separación horizontal
HorizontalGap
Espacio entre las columnas del diseño
Separación vertical
VerticalGap
Espacio entre las filas del diseño
Alineación horizontal de elementos
ItemsHorizontalAlignment
Alineación horizontal de los elementos dentro de una celda
Alineación vertical de elementos
ItemsVerticalAlignment
Alineación vertical de los elementos dentro de una celda
Elemento que mover
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal