Agregar un evento a un objeto desde otro objeto

Agregue un evento de un objeto a otro para evitar volver a crear el mismo evento para varios objetos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto al que desea agregar el evento.
  2. En
    Propiedades
    , después de
    Eventos
    , seleccione
    Add
    Agregar evento externo
    .
  3. Desplácese hasta el objeto que tenga el evento que desea agregar al objeto actual, selecciónelo y, a continuación, elija
    Seleccionar
    .
  4. Para asociar un método con el evento, después del evento, seleccione
    Add
    Agregar método NET
    y seleccione el método deseado.
  5. En la ventana de selección, desplácese hasta el método, selecciónelo y realice una de las siguientes acciones:
    • Para agregar un
      Método global
      , expanda el nodo
      Comandos
      y expanda el nodo de método para seleccionar un método.
    • Para agregar un
      Nodo local
      , expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
  6. Elija
    Seleccionar
    .
  7. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
  8. (Opcional) Repita los pasos de 4 a 6, para asociar los métodos adicionales al evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal