Configurar un evento de cambio
Active métodos si cambia el valor de una variable o propiedad de un objeto.
CONSEJO:
Si utiliza una etiqueta de controlador en un evento de cambio, la etiqueta se actualiza siempre en tiempo de ejecución, aunque el
Aplicación FactoryTalk Optix
no muestre el valor de la etiqueta.- EnVista del proyecto, seleccione un objeto o una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en una variable o una propiedad y seleccione .CONSEJO: Si es necesario, seleccionepara agregar una variable.
- EnEventos, junto aVariableChanged, seleccione.
- Seleccione un método:
- Para métodos globales, expandaComandos.
- Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodoCuadrículaDeDatosexpone un métodoActualizar), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
evento de cambio
Entregue su opinión