Fecha y hora de lectura de variables de almacenamiento
Almacene la fecha y la hora de lectura de las variables en una columna de tabla dedicada de la base de datos.
Requisitos previos
- Para almacenar la fecha y la hora de lectura de variables
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto de registrador de datos.
- EnPropiedades, establezcaRegistrar el sello de hora de cada variableenVerdadero.
- (Opcional) Para registrar la hora local además de la fecha y hora UTC+0, ajuste laRegistrar hora localenVerdadero.
fecha y hora
Entregue su opinión