Cuadro de número

Para aumentar o reducir un valor numérico, introduzca el valor o utilice los botones.

Caso de uso

Cambie el valor de una variable analógica, como pueda ser un punto de ajuste de temperatura.

Ejemplo

animated screen shot showing themoving up and dowwn through numerical values 0 through 3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal