Cuadrícula de datos

Muestra los datos en una tabla.

Caso de uso

Muestra en una tabla datos como, por ejemplo, las propiedades de componentes de hardware específicos.
CONSEJO: Los objetos
Cuadrícula de datos
pueden contener texto de solo lectura, texto editable e imágenes. Cada fila de la tabla presenta datos de un nodo de proyecto diferente o de una fila diferente de una tabla de base de datos.

Ejemplo

animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal