Crear una cuadrícula de alarmas
Cree una
Cuadrícula de alarmas
para ver el estado de cada alarma en una fila.- Personalice los objetos incluidos en laCuadrícula de alarmaspara cambiar el aspecto de la cuadrícula y mostrar información sobre alarmas específicas.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- EnComponentes, arrastreCuadrícula de alarmasa una subcarpeta de la carpetaUI.ApareceráCuadrículaDeAlarmas# (type).
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- (Opcional) En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y los botones de la cuadrícula de alarmas para personalizar lasPropiedadesy losEventosde la cuadrícula y los botones. Por ejemplo, para cambiar el aspecto de la cuadrícula:
- Color de la fila. Seleccione el color de fondo de la fila o seleccionepara enlazar una etiqueta con el valor del color.Agregar vínculo dinámico
- Color del texto de la fila. Seleccione el color del texto de la cuadrícula de alarmas o seleccionepara enlazar una etiqueta con el valor del color.Agregar vínculo dinámico
- (Opcional) Para visualizar información adicional de la alarma en tiempo de ejecución, seleccioneAlarmsDataGridy agregue columnas:
- EnPropiedades, después deColumnas, seleccioney el tipo de columna que quiere que aparezca en el extremo derecho de la cuadrícula:
- Columna de texto. Columna con texto estático.
- Columna de texto editable. Columna con texto que se puede editar en tiempo de ejecución.
- Columna de imagen. Columna que muestra un gráfico.
- EnPropiedades, expandaColumnasy desplácese hasta la nueva columnaColumnaDeCuadrículaDeDatos#.
- EnTextode la columna, seleccione.Agregar vínculo dinámico
- En la ventana Vínculo dinámico, desplácese ay, a continuación, seleccione la propiedad del evento de alarma.Para ver las propiedades por tipo de alarma, expanda los eventos de alarma identificados por.CONSEJO: De forma predeterminada, laCuadrícula de alarmasmuestra todas las alarmas si estas están habilitadas y activas. Para mostrar solo algunas alarmas en tiempo de ejecución, consulte Crear un filtro de alarma.
condición de alarma
cuadrícula de alarmas
color de la fila
color de texto
Entregue su opinión