Obtener vista previa del texto traducido
Si tiene más de una Configuración regional en el proyecto, cambie entre los distintos idiomas para comprobar la longitud del texto y la separación.
Obtenga una vista previa del texto traducido en tiempo de diseño.
- En laVista del proyecto, seleccione una página que contiene el texto traducido.
- En el cuadro combinado de idiomas situado en la parte superior central del editor de objeto, seleccione el idioma que desea mostrar.
cambiar idioma
Entregue su opinión