Vídeo
Reproduce un vídeo en tiempo de ejecución.
Caso de uso
Utilice vídeos incrustados para explicar un procedimiento manual.
Formatos de vídeo compatibles
El formato de vídeo compatible con FactoryTalk®Optix™
depende de su sistema operativo.En
Windows®
, se admiten los siguientes formatos de vídeo:- Vídeo DV
- H.264
- H.263 (perfil de referencia H.264 compatible con el modo de encabezado de vídeo corto MPEG-4 Pt2)
- MJPEG
- MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media Video (WMV)
Para obtener más información, consulte https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/supported-media-formats-in-media-foundation
En Ubuntu, los siguientes formatos están disponibles de forma predeterminada, sin complementos de terceros:
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
CONSEJO:
En Ubuntu,
FactoryTalk Optix
utiliza las capacidades de GStreamer, que se pueden ampliar a través de complementos de terceros, para admitir formatos de vídeo adicionales.Es posible que se requiera una configuración manual para habilitar o instalar dichos componentes en la máquina de destino.
En OptixPanels se admiten los mismos formatos de vídeo, pero no se pueden instalar complementos adicionales.
Entregue su opinión