Vista del proyecto
Vista del proyecto
muestra el contenido de Aplicación FactoryTalk Optix
en una estructura de árbol de carpetas.Carpetas
Cada carpeta tiene un icono y un menú contextual dedicados. El menú contextual muestra los objetos que puede crear en esa carpeta. Cualquier subcarpeta que cree tendrá las mismas opciones que la carpeta en la que se base. Puede crear varias versiones de una carpeta.
Botones
Vista del proyecto
contiene botones para desplazarse por el contenido de la aplicación. Algunos botones aparecen en la barra de título de la Vista del proyecto
o en el objeto seleccionado.
Elemento | Descripción |
---|---|
![]() Navegar hacia atrás | Establecer el enfoque en el panel seleccionado con anterioridad. |
![]() Navegar hacia adelante | Establecer el enfoque en el siguiente panel seleccionado. |
![]() Vista en dos paneles del proyecto | Dividir Vista del proyecto en dos paneles. |
![]() Agregar nuevo | Crear un nodo dentro del nodo seleccionado. |
Eliminar | Quitar el nodo seleccionado y los nodos que contiene. |
![]() Separar vista | Separar el panel de la ventana principal. |
![]() Adjuntar vista | Separar el panel a la ventana principal. |
![]() Bloquear | Bloquee el nodo secundario seleccionado para ocultarlo de Vista del proyecto . No puede editar nodos secundarios bloqueados. |
![]() Desbloquear | Desbloquee los nodos secundarios seleccionados para mostrarlos en Vista del proyecto . Puede editar nodos secundarios desbloqueados. |
![]() | Abra el objeto en el editor dedicado. Solo algunos tipos de objetos tienen un editor dedicado. |
Barra de búsqueda
Utilice
Buscar
en Vista del proyecto
para buscar y filtrar nodos de proyecto en la estructura de árbol.Elemento | Descripción |
---|---|
Buscar | Filtra los nodos de proyecto en la estructura de árbol en función de la consulta de búsqueda. |
![]() | Aparece si introduce una consulta de búsqueda. Seleccione esta opción para borrar la consulta de búsqueda. |
![]() | Expande el selector de filtros disponibles. |
![]() | Contrae el selector de filtros disponibles. |
![]() | Indica los filtros activos. Expande o contrae el selector de filtros disponibles. |
Entregue su opinión