Configurar un variador de comunicación
Configure un variador de comunicación para importar etiquetas en el modo en línea o fuera de línea.
Requisitos previos
- Infórmese sobre cualquier consideración específica relacionada con su controlador. Consulte Información general acerca de los variadores de comunicación.
- Si importa etiquetas fuera de línea, exporte las etiquetas de un controlador compatible a un archivo. Consulte la asistencia al usuario del controlador.
- Para configurar un variador de comunicación
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- SeleccioneConfigurar comunicaciones a dispositivos.
- SeleccioneNueva estación.
- Seleccione un tipo de estación.
- (Opcional) Edite el nombre de la estación.
- SeleccioneSiguiente.
- Rellene las propiedades y seleccioneSiguiente.
- SeleccioneSiguiente.
- Configure la importación de etiquetas de la estación:CONSEJO: Es posible que algunos variadores de comunicación no admitan la importación de etiquetas de controladores en modo en línea, en modo fuera de línea o en los dos modos.
- Para importa etiquetas en el modo en línea, establezca la opción de alternar enEn línea.
- Para importar etiquetas en el modo fuera de línea, establezca la opción de alternar enFuera de líneay, enRuta de archivo, proporcione una ruta al archivo con etiquetas de controlador exportadas.
CONSEJO: Para seleccionar el objeto de estación en laVista del proyecto, seleccioneSeleccionar en la vista de propiedades. - Seleccione las etiquetas de interés y elijaSiguiente.
- (Opcional) Para configurar otro variador de comunicación, seleccioneConfigurar otro dispositivoy repita el procedimiento.
- SeleccioneSalir.
En la
Vista del proyecto
, se agregan las variables correspondientes a las etiquetas seleccionadas.Si ha importado tipos de etiquetas, cree instancias a partir de los tipos de etiquetas importados. Consulte Crear una instancia de un tipo de etiqueta.
Entregue su opinión