Etiqueta editable
Muestra una descripción editable de un elemento.
Caso de uso
Habilite a los usuarios autorizados para editar etiquetas directamente en la interfaz
Aplicación FactoryTalk Optix
. De esta forma, los usuarios autorizados pueden mejorar rápidamente la localización de la interfaz.Ejemplo
Etiqueta editable: Modo de visualización

Etiqueta editable: Modo de edición

Entregue su opinión