Desarrollar una solución que muestre y almacene datos
Cree una aplicación que muestree el valor de una variable basado en el cambio de valor y almacene esos datos en una base de datos incrustada.
Ejemplo de aplicación

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
SampleStoreDataValueChange.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Cree un registrador de datos con una base de datos incrustada que monitorice el cambio de valor de la variable. Consulte Agregar un registrador de datos.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión