Crear los elementos de la interfaz
Cree un medidor lineal, un botón y una cuadrícula de datos.
- Cree un medidor lineal:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree una cuadrícula de datos:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la variableModeloy .
- EstablezcaConsultaenSELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC.
- Configure las columnas de la cuadrícula de datos:
- EnPropiedades, enColumnas, haga doble clic enColumnaDeCuadrículaDeDatos1y escribaTimestampColumn.
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextode la columna y .OBSERVACIÓN: EscribaTimestampen el campoInsertar la sub-ruta de acceso del vínculo dinámico....Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaTítuloenTimestamp.
- Junto aColumnas, seleccioney elijaColumna de texto.
- EnPropiedades, enColumnas, haga doble clic enColumnaDeCuadrículaDeDatos1y escribaVariableValueColumn.
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextode la columna y .OBSERVACIÓN: EscribaVariable1en el campoInsertar la sub-ruta de acceso del vínculo dinámico....Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaTítuloenVariable value.
- Cree un botón de actualización:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenRefresh Data.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione
Entregue su opinión